Geosuchindex -> Erstellen/Aktualisieren
Klappen Sie den Verzeichnisbaum an der gewünschten Stelle auf, um die Icons zu sehen.
Den Zustand des aktuellen Index signalisieren Icons:
Mit Klick auf den Kontextmenübefehl Geosuchindex -> Erstellen/Aktualisieren öffnet sich der Einstellungsdialog für den geometrischen Suchindex.
Minimale Anzahl zu indizierender Zeilen pro Tabelle
Ein hoher prozentualer Wert verlängert bei großen Tabellen die Rechenzeit.
Damit auch bei kleinen Tabellen hinreichend viele Zeilen indiziert werden, geben Sie den absoluten Anteil an.
Rechenbeispiel 1: 10 Zeilen, Prozentualer Anteil: 10, Absoluter Anteil: 3 -> Es werden 3 Zeilen erzeugt
Rechenbeispiel 2: 10 Zeilen, Prozentualer Anteil: 20, Absoluter Anteil: 1 -> Es werden 2 Zeilen erzeugt
Es wird also immer der größere der beiden Werte genommen. Die Zeit für die Generierung und der Speicherplatz für die Fingerprints auf der Festplatte ist in etwa proportional zur Anzahl der Zeilen.
Wenn lediglich neue Bauteile hinzugekommen sind und keine Bauteile verändert wurden, ist Aktualisieren ausreichend.
In den Fingerprints wird das Änderungsdatum mit abgespeichert, so dass der Fingerprint überschrieben wird, wenn sich das Projekt geändert hat. Also ist es auch dann nicht nötig, die Fingerprints neu zu erstellen.
Bei einer CIP-Installation besteht keine Notwendigkeit die geometrischen Fingerprints neu zu erstellen. Diese sind bei von CADENAS ausgelieferten Katalogen immer vorhanden.
Verwenden Sie diesen Befehl, wenn Sie eigene Bauteile indizieren möchten.
Fingerprints für nicht mehr aktuelle Algorithmen immer neu erstellen
Falls es in einer neuen Version für einen Algorithmus Änderungen gibt und diese Option aktiviert ist, werden die Fingerprints für diesen neu erstellt. Wird die Option nicht aktiviert, funktioniert die Suche weiterhin, allerdings fehlen eventuelle Verbesserungen.
|
|
|
|
Da Updates des Geosuchindex sehr zeitaufwendig sind, hierzu ein paar Details:
Wenn ein Softwareupdate von V10 auf V11 (Major Release) gemacht wurde oder ein Update des Servicepack (V11 SP0 auf >= SP4), dann sollte der Geosuchindex upgedatet werden. Für alle anderen Kombinationen überprüfen Sie bitte die Features, ob diese für Sie wichtig sind (siehe Liste unten).
Wenn die
Geometrische Suche
(3D)/
Topologiesuche auch
für PARTsolutions-Kataloge verwendet wird (nicht nur für native
Kunden-Kataloge), sollte der Geosuchindex in
PARTadmin für alle
Katalog upgedatet werden. Wenn nur ein Katalogupdate (neue Cip)
installiert wird, werden Softwarefixe zu Problemen nicht aktiv, weil die
CIPs mit einer älteren PARTsolutions-Installation generiert werden und so
die PARTsolutions-Installation nicht zum installierten Geosuchindex passt. Prinzipiell wird die
Geometrische Suche
(3D)/
Topologiesuche
funktionieren, aber nicht so gut, wie mit sie mit upgedatetem Geosuchindex mit allen Verbesserungen und
den gefixten Problemen könnte.
-> Für native GeoSuch-Kataloge ist das OK, weil der Geosuchindex mit der installierten Version beim Kunden upgedatet wird. So haben Sie immer den korrekten Index.
Aber wenn Sie von Zeit zu Zeit PARTsolutions-Kataloge updaten oder installieren, werden Sie wieder den alten Geosuchindex bekommen. Daher muss nach Katalogupdates der Geosuchindex danach noch einmal manuell upgedatet werden.
Auflistung von V11-Features, bei denen ein Update des Geosuchindex relevant ist:
Für SP0 und SP4 ist die Generierung der Indizes empfehlenswert, bei SP3 nur, wenn man die entsprechenden Features auch verwenden will.
Mit Fingerprints verwalten können Sie einerseits überprüfen, ob Ihr Katalog genau die gewünschten Fingerprints enthält und andererseits nachträglich Anpassungen vornehmen.
![]() |
Hinweis |
---|---|
Um alle neuen Features zur Verfügung zu haben, benötigen Sie einen aktuellen Index. Ist der Index veraltet, nützen auch aktuelle Fingerprints nichts! (Ein V10-Index unterstützt nicht alle V11-Features.) In diesem Fall muss die Funktion Geosuchindex -> Erstellen/Aktualisieren verwendet werden. Siehe oben. |
Im Folgenden sind Vorgehensweise und Dialoge detailliert erläutert:
Markieren Sie den gewünschten Katalog oder ein beliebiges Unterverzeichnis.
Rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü auf und klicken Sie auf den Menüpunkt Fingerprints verwalten.
-> Es öffnet sich der Dialog Anzeigeoptionen für Fingerprint-Liste.
Sie haben nun per Auswahlkästchen folgende Optionen:
Nur Fingerprints für ausgewählte Templates anzeigen
Wenn Sie das Auswahlkästchen nicht aktivieren, dann werden die Fingerprints für alle Templates überprüft.
Ansonsten nur Fingerprints für die aktivierten Templates. (Mehrfachauswahl erfolgt mit der STRG-Taste.) Templates, die Sie nicht benutzen, können so für die Überprüfung ignoriert werden.
Verzeichnisstatistiken berechnen (Benötigt etwas Zeit)
Wenn Sie das Auswahlkästchen aktivieren, wird eine Optionsauswahl aktiviert.
Wählen Sie für die Berechnung der Verzeichnisstatistiken eine der drei folgenden Optionen.
Projekt wird in Verzeichnisstatistik als vollständig gerechnet...
-> Es öffnet sich das Dialogfenster Vorhandene Fingerprints mit einer Auflistung aller gewünschten Verzeichnisse und Projekte.
Hatten Sie die Option Verzeichnisstatistiken berechnen (Benötigt etwas Zeit) aktiviert, werden hinter den Projekten Statistiken angezeigt, ansonsten bleibt dieser Bereich leer. Sobald Sie in der linken Dialoghälfte eine Zeile selektieren, werden in der rechten Dialoghälfte die einzelnen Ausprägungen mit den einzelnen Algorithmen angezeigt. Die Auswahlkästchen zeigen je nach Aktivierungszustand, ob der betreffende Algorithmus vorhanden ist.
Sie können nun die einzelnen Verzeichnisse bis hinunter zur Projektebene durchsehen und auf evtl. fehlende Fingerprints/Algorithmen überprüfen.
Vorhandene Fingerprints: Dialog mit Verzeichnisstatistiken. In dieser beispielhaften Abbildung werden alle Projekte als vollständig ausgewiesen (siehe links), obwohl viele Ausprägungen keine Fingerprints enthalten (siehe rechts). Dies liegt daran, dass jedes Projekt den geforderten Mindestprozentsatz an Zeilen mit berechneten Fingerprints aufweist. |
Die Hintergrundfarben Grün, Gelb, Rot und Blau geben einen schnellen Überblick über die Vollständigkeit von Elementen:
Eine Zeile gilt als vollständig, falls jeder Algorithmus vorhanden ist. Für die Einfärbung der Projekte und Verzeichnisse wird ermittelt, ob alle Projekte die Anforderungen aus dem vorherigen Dialog erfüllen.
![]() |
Für die betreffende Zeile (Ausprägung) sind alle Algorithmen vorhanden. Damit gilt sie als vollständig. Wann ein Projekt als vollständig gilt, hängt davon ab, welche Werte Sie im Optionendialog ausgewählt hatten. Siehe oben. |
![]() |
Element unvollständig: Für die betreffende Zeile (Ausprägung) sind nicht alle Algorithmen verwendet. |
![]() |
Element fehlt: Für die betreffende Zeile (Ausprägung) sind keine Algorithmen vorhanden. |
![]() |
Element veraltet: Für die betreffende Zeile (Ausprägung) sind veraltete Algorithmen verwendet. |
|
Hatten Sie die Option Verzeichnisstatistiken berechnen (Benötigt etwas Zeit) aktiviert, wird außerdem im Dialogfenster Vorhandene Fingerprints ganz oben eine Projekt-übergreifende Statistik angezeigt.
Anteil vorhandener Projekte: Wann ein Projekt als vollständig gilt, hängt davon ab, welche Werte Sie im Optionendialog ausgewählt hatten. (Erläuterung siehe oben.)
Anteil kompletter Zeilen: Wieviele Projekte enthalten Fingerprints für alle Zeilen?
Anteil vorhandener Algorithmen: Wieviele Algorithmen sind über alle Projekte (entsprechend der anfänglichen Verzeichnisauswahl und Templateauswahl!) hinweg in den Fingerprints enthalten?
Fehlende Fingerprints hinzufügen
Optional können Sie fehlende Fingerprints hinzufügen.
Sobald Sie das Auswahlkästchen aktivieren, wird der entsprechende Dialogbereich zusätzlich eingeblendet.
Dialogfenster Vorhandene Fingerprints: Dialogbereich "Fehlende Fingerprints hinzufügen" eingeblendet
Gründe für das nachträgliche Hinzufügen von Fingerprints könnten z.B. sein:
Für spezielle firmeninterne Abläufe möchten Sie den prozentualen Anteil von Zeilen mit Fingerprints für spezielle Projekte erhöhen, um die Ergebnisqualität bei der Geometrischen Suche zu verbessern.
In einer späteren Katalogversion sind neue Algorithmen hinzugekommen und Sie möchten deswegen Fingerprints neu erstellen.
Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
Markieren Sie oben im Verzeichnisbaum die gewünschten Projekte oder Verzeichnisse (Mehrfachauswahl ist mittels STRG-Taste möglich).
-> Im Dialogbereich Projekte auswählen wird die Auswahl angezeigt.
Zeilen und Algorithmen festlegen
Algorithmen: Aktivieren Sie bei den gewünschten das Auswahlkästchen.
Prozentualer Anteil: Bei der primären Fingerprinterstellung wird in der Regel "10%" verwendet.
Sie können diesen Wert nun anpassen.
Absoluter Anteil: Bei der primären Fingerprinterstellung wird in der Regel "3" verwendet.
Sofern die Option Fehlende Fingerprints hinzufügen deaktiviert war, wird das Dialogfenster ohne weitere Aktionen geschlossen.
Wenn die Option Fehlende Fingerprints hinzufügen aktiviert war, startet die Generierung. Der Fortschrittsbalken Im Dialogbereich Indexaktualisierung zeigt den Fortschritt.
Nach erfolgreicher Generierung der Fingerprints erscheint die Meldung Der Index für die geometrische Suche wurde aktualisiert.