Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
![]() |
4.16.3. Katalogupdate mit ERP-Kopplung -
Zuweisungsprobleme mit Update Manager
beheben
4.16.3.7. Hintergrundinformationen
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Abb. „Diagramm: Workflow - Katalogupdate“ zeigt die Vorgänge bei einem Katalogupdate auf:
Projektpfad, Projektname und Normnummer werden auf Änderungen geprüft.
Wenn Projekte entfallen, wird dies an der Versionsnummer des "alten" Projekts kenntlich gemacht.
Wenn eine neuere Version hinzukommt, wird dies an der Versionsnummer des alten Projekts kenntlich gemacht und es wird ein neues Projekt erzeugt.
Kann keine Beziehung zu einem bestehenden Projekt hergestellt werden kann, wird ein neues Projekt erzeugt.
Die Punkte 1 und 2 werden grundsätzlich ausgeführt, auch wenn keine ERP-Integration besteht.
Vergleich der Projektzeilen (Speziell dieser Punkt ist Bestandteil von Abschnitt 4.16.3, „Katalogupdate mit ERP-Kopplung - Zuweisungsprobleme mit Update Manager beheben“)
"Zusätzliche Projektzeilen" (siehe im Diagramm) können keine Verknüpfung in der LinkDB haben. Es erfolgt keine weitere Prüfung.
Bei allen Projektzeilen, die eine Verknüpfung in der LinkDB haben, kann eine genaue Überprüfung der Änderungen (Projekt, Tabelle, Geometrie) erfolgen.
Außerdem werden die Werte der Spalten "ACTIVE_STATE" und "REQUESTED_STATE" in der LinkDB neu gesetzt.
Zurück | Nach oben | Weiter |
4.16.3.6. Katalogupdate mit ERP-Kopplung - Zuweisungprobleme VOR Installation prüfen (Tabelle und 3D-Ansicht) | Zum Anfang | 4.16.4. PARTsolutions mit LinkDB - Fehlerbehandlung bei Katalogupdates |