Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Öffnen Sie nun im PARTlinkManager über Extras -> Update Manager den Update Manager (sofern Sie ihn nicht über "Es gab Zuweisungsprobleme in der LinkDB. Bitte bereinigen Sie diese im UpdateManager." geöffnet hatten).
Klicken Sie auf Katalog neu laden und klappen Sie im Indexbaum die Katalogstruktur von Bikecompany auf.
Links im aufgeklappten Baum (Dialogbereich Kataloge) sehen Sie folgendes:
Deaktivieren Sie Zugeordnete Zeilen
anzeigen und aktivieren Sie
Baum gefiltert
anzeigen (alles ohne Update-Informationen
ausblenden).
-> Es werden nun nur noch Verzeichnisse und Projekte angezeigt, in denen Zuordnungen zu bearbeiten sind.
Für das Bearbeiten von Zuordnungen gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten:
Projekte und Ausprägungen einzeln bearbeiten
Markieren Sie links im Dialogbereich Kataloge die zu bearbeitende Ausprägung (hier im Beispiel "Speiche 2".
Klicken
Sie rechts im Dialogbereich Zeilenzuordnung auf Zuordnung bestätigen
oder auf Zuordnung aufheben und speichern
(im Falle eines als gelöscht markierten
Datensatzes ist der Effekt derselbe).
-> Es erscheint die Bestätigungsmeldung: "Die Zeilenzuordnung wurde erfolgreich aufgehoben!"
-> Wenn Sie mit der gefilterten Baumansicht arbeiten, verschwindet die gerade bearbeitete Ausprägung einfach.
->
Wenn Sie mit der ungefilterten Baumansicht arbeiten, dann
erscheint an der bearbeiteten Ausprägung jetzt das Icon mit dem
grünen Häkchen .
Nach Selektion eines Projekts können Sie mittels Bestätigen und neue Versionen freigeben die Bestätigung auch für das ganze Projekt vornehmen.
Sie können die einzelnen Ausprägungen auch zuerst nur prüfen und abschließend alles auf einmal bestätigen.
Selektieren Sie das Katalogverzeichnis und klicken Sie im Kontextmenü auf den Befehl Bestätigen und neue Versionen freigeben.
Prüfen Sie im vorliegenden Beispiel die einzelnen Zeilen:
Bei
Kolben 50 erkennen Sie unter Parameter (D / L), dass kein Mapping
erfolgen kann. -> Klicken Sie auf Zuordnung aufheben und
speichern.
Achten Sie immer auch auf die Werte unter Informationen -> Geometrische Ähnlichkeit.
Bei
Kolben 60 sind die Parameter D und L zwar identisch, aber es wird
eine geometrische Abweichung angezeigt. Öffnen Sie in solchen
Fällen alte und neue Version im Bauteilvergleich .
Die
Basisgeometrie ist identisch. Allerdings hat die neue Version zwei
Kolbenringe. Wenn dies die offizielle Nachfolgeversion ist,
bestätigen Sie mit Klick auf Zuordnung bestätigen
, ansonsten klicken Sie auf Zuordnung aufheben und speichern
.
Nach einem finalen Bestätigen auf Katalogebene sieht es im Update Manager so aus:
Das Katalogverzeichnis, die einzelnen Projekte und einzelnen Ausprägungen haben nun das grüne Häkchen.
Öffnen Sie den PARTdataManager und selektieren Sie den Katalog "Bikecompany".
Das Projekt "Speiche" ist nicht mehr vorhanden (vgl. Abb. „PARTdataManager Katalog "Bikecompany" V1“).
Das Projekt "Griffe" ist neu hinzugekommen. Es wird rot angezeigt, da es als neues Projekt noch keine ERP-Nummern enthalten kann.
Öffnen Sie das Projekt "Kolben". (Vergleiche Abb. „PARTdataManager: Aktuelle Version "Kolben" nach Update, aber vor Bearbeitung durch Update Manager“.)
In der neuen Version fehlt die Zeile "Kolben 50" und die Zeile "Kolben 100" ist dazugekommen (kann also noch keine ERP_PDM_NUMBER bekommen haben).
Die Statusanzeige (Ampel) steht bei "Kolben 60" und "Kolben 80" wieder auf grün, da die eingestellte Rollen-Bedingung erfüllt wird.
Öffnen Sie nun PARTlinkManager bzw. klicken Sie im PARTlinkManager auf die Schaltfläche , um die Ansicht zu aktualisieren.
Geben Sie im Filter der Spalte PSOL Projekt "bike*" ein, um nur die Zeilen von Bikecompany anzuzeigen.
Klicken Sie auf Alte Bauteilversionen ausblenden.
In der Spalte Aktueller Status stehen nun 4 Datensätze der neuen Version auf Freigegeben.