Tabelleneinschränkung und Zeilenunterdrückung:
Die beiden Funktionen wirken sehr ähnlich.
Bei Tabelleneinschränkung können Sie SQL-Syntax oder Fortran-Syntax verwenden.
Legen Sie beispielsweise die Bedingung D=8 fest, um die Tabellendarstellung auf diese Werte zu reduzieren (siehe folgende Abbildung).[40]
Bei Zeilenunterdrückung verwenden Sie bitte Fortran Syntax. Also z.B. D.EQ.8 bei einer Zahlvariablen oder D.EQ.‘8‘ bei einer Textvariablen.
Bei Zeilenunterdrückung kann zusätzlich auch nur eine Variable ohne Wert angegeben werden (Listenfeldauswahl). In diesem Fall werden alle Zeilen angezeigt, die in dieser Variablen irgendeinen Wert haben.
|
Projektfilter und Filtervariable:
Mit Projektfilter und Filtervariable können Sie zum einen die Anzahl der dargestellten Tabellenzeilen im PARTdataManager über Filter reduzieren, zum anderen beim Auschecken eines Katalogs eine gefilterte Katalogvariante erzeugen. Siehe hierzu unter Abschnitt 5.8.2.1.14.8, „Katalog auschecken“.
Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung zum Anlegen von Filtern:
Legen Sie zunächst im PARTdesigner eine oder auch mehrere Filtervariablen [41] fest. Hier beispielhaft "FILTER".
Tragen Sie anschließend den gewünschten Filternamen in die einzelnen Zeilen der Filtervariable ein. Im Beispiel oben "ENGLISH"; "GERMAN" und "FRENCH":
Tragen Sie in PARTproject unter Filtervariable den (die) entsprechenden Variablennamen ein.
Hier beispielhaft "FILTER". (Siehe Abb. „Projektfilter“.)
Klicken Sie in PARTproject unter Projekt bearbeiten -> Allgemein -> Tabellenfilter -> Projektfilter auf den Dursuchen Button.
-> Das Dialogfenster Projektfilter wird geöffnet.
Fügen Sie
mit Klick auf die gewünschten Variablen (Filter) hinzu.
Hier beispielhaft "ENGLISH"; "GERMAN" und "FRENCH".
Unter Menü Extras -> Einstellungen... -> Dialogseite Teileauswahl -> Feld Projektfilter können Sie über den/die Filter die Zahl der angezeigten Zeilen steuern.
Anwendung der Filter für die Funktion Katalog auschecken: Siehe Abschnitt 5.8.2.1.14.8, „Katalog auschecken“.
Hintergrundinformation: Bei der
Kataloginstallation wird im Hauptverzeichnis des Katalogs eine prjfilter.cfg
angelegt mit
der Liste der Filter. Alternativ kann man auch in der partsol.cfg
Projektfilter
anlegen: Hier den Block PRJFILTER mit Schlüssel AVAILABLE anlegen und
dort Komma getrennt die gewünschten Filter.
Im
Dialogfenster (siehe Abb. „Im
Beispiel sind nur Zeilen mit Filter "ENGLISH" sichtbar.“) werden dann alle Projektfilter
aus allen Katalogen plus die Projektfilter aus partsol.cfg
angeboten.
[40] Auch eine komplexere Syntax ist möglich (z.B. D.NE.14.AND.D.NE.16.AND.D.NE.18). Lesen Sie dazu Abschnitt 7.8.11, „Merkmalalgorithmen“.
[41] Filtervariablen müssen vom Typ „Text“ sein. Sie werden zusätzlich zu den bestehenden Variablen angelegt.