BIM World is the leading event for user-related solutions around Building Information Modeling and new technologies for construction, real estate and urban planning: from November 22 - 23, 2022, more than 250 exhibitors and 200 speakers will present to visitors the opportunities and possibilities th...
Bereits zum 17. Mal treffen sich am 20. und 21. September 2022 die Leiter der IT- und Digitalisierungstechnologien, Leiter Absicherungsmethoden und Produktionsplanung auf dem Fachkongress Digitale Fabrik in Nürnberg zum intensiven Austausch.
Im Fokus stehen dabei unterschiedliche Digitale Fabrik-...
Vom 19. - 20. September finden die BIM-Tage Deutschland 2022 im Allianz Forum am Brandenburger Tor in Berlin statt. Die hybride Ausstellung mit Kongress steht unter dem Slogan "Digital und Nachhaltig: Planen, Bauen, Betreiben". Es werden neue Erkenntnissen, Erfolge sowie ein besserer Beitrag für den...
The integration of the Strategic Parts Management PARTsolutions by CADENAS into SAP Engineering Control Center (SAP ECTR) enables direct access to more than 800 manufacturer-verified standard and purchased parts catalogs.
Users - whether in design, pur...
In questo webinar Siemens e CADENAS mostreranno come implementare un flusso di progettazione completo di macchine e impianti, fornendo il massimo livello di qualità di progettazione nel minor tempo possibile.
Ecco i temi che saranno trattati:
✅Riduz...
I processi di analisi dell’archivio, classificazione e valutazione di potenziali doppioni, se fatti in maniera manuale, comportano uno spreco di tempo e risorse, con risultati spesso non soddisfacenti.
Per questo motivo ogni azienda ha nel database compo...
Im Zusammenhang mit digitalen Produktkatalogen wird oft von neutralen und nativen CAD Daten bzw. Digitalen Zwillingen gesprochen. Doch was steckt eigentlich tatsächlich hinter diesen Begriffen?
In unserem kostenlosen Webinar "1x1 für Komponentenherstel...
Seien Sie dabei beim kostenlosen Webinar "Vorstellung des Gesamtprozesses ETIM BIM für Komponentenhersteller – von der Pflege bis zum Fachplaner" am 22. Oktober 2021 um 11:00 Uhr. Nach einer kurzen Einführung in ETIM BIM erfahren Sie, wie die ETIM BIM Dat...
La pandemia ha fatto emergere in modo inedito l’importanza di essere al passo con la digitalizzazione. Per tutti. Nessuno escluso.
E questo è un imperativo anche ora, in questo momento di ripartenza.
Le fiere sono ripartite e il calendario fieristico è ...
Bereits zum 17. Mal treffen sich am 22. und 23. November 2021 auf dem Fachkongress Digitale Fabrik in München die Leiter der IT- und Digitalisierungstechnologien, Leiter Absicherungsmethoden und Produktionsplanung zum intensiven Austausch. Die Veranstaltu...
Dopo un anno di stop a causa della pandemia, il settore fieristico è ripartito.
MECSPE, giunta alla diciannovesima edizione, è uno degli appuntamenti più rilevanti dedicati alle innovazioni dell’industria manifatturiera.
CADENAS parteciperà a MECSPE...
Normung und Standardisierung ist ein notwendiges, aber aufwendiges Thema, bei dem Informationen im großen Stil manuell digitalisiert werden müssen. Informationen digitalisieren ist das eine, diese zu vernetzen und als digitale Zwillinge vollständig in den...
Standardization is a necessary but time-consuming topic in which information has to be digitized manually on a large scale. Digitizing information is one thing, networking it and fully integrating it into the process as digital twins is another.
In the...