Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Der Dialogbereich Verschraubung ist unterteilt in:
Anzeige- bzw. Einstellungsbereiche für die zu verschraubenden Materialien:
Einstellungsfelder für die Verschraubungskomponenten:
Wählen Sie die gewünschten Komponenten aus, indem Sie diese selektieren.
Einstellungfelder für folgende Werte:
Wählen Sie die gewünschten Werte aus, indem Sie diese selektieren.
Die einzelnen Punkte werden in den nächsten Kapiteln detailliert beschrieben.
Im Folgenden sind die einzelnen Schaltflächen beschrieben:
Stellt im Dialogbereich Verschraubung den Ausgangszustand wieder her und entfernt alle Filter.
Das Dialogfenster Verschraubung laden wird geöffnet.
Im oberen Dialogbereich stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
Per Doppelklick wird das Fenster geschlossen und Sie können eine neue Verschraubung erstellen.
Eigene Verschraubungen (dieser Benutzer):
Sofern Sie bereits eigene Verschraubungen gespeichert haben (siehe nächster Punkt), werden diese hier angezeigt.
Vorgegebene Verschraubungen (alle Benutzer):
Sofern administrativ bereits Verschraubungen vorgegeben wurden, werden diese hier angezeigt.
|
Wählen Sie eine bestimmte Verschraubung.
-> Im unteren Bereich werden danach ein Vorschaubild und die jeweiligen Komponenten angezeigt.[64]
Das Dialogfenster enthält folgende Schaltflächen:
: Laden Sie eine beliebige Verschraubung aus einer der oben angezeigten Kategorien.
Mit Klick auf die Schaltfläche öffnet sich das Dialogfenster Konfiguration laden. Browsen Sie zur gewünschten Datei und laden Sie diese per .
Hiermit stellen Sie in jedem Fall sicher, dass die Anzeige aktuell ist.
Datenbankeinträge[65] werden nicht automatisch aktualisiert, benützen Sie hierzu in jedem Fall die Schaltfläche.
Löschen Sie hiermit einzelne Verschraubungen oder Verzeichnisse.
Speichern Sie öfter benötigte Verschraubungen ab. Über die Schaltfläche (siehe oben) können Sie diese jederzeit wieder laden.
Das Dialogfenster Verschraubung speichern wird geöffnet.
Wählen Sie oben im Listenfeld eine der folgenden Optionen:
Eigene Verschraubungen (dieser Benutzer)
Speichern Sie hier Ihre eigenen Verschraubungen ab. Diese stehen nur Ihnen später wieder zur Verfügung.
Vorgegebene Verschraubungen (alle Benutzer)
Hier gespeicherte Verschraubungen stehen allen Benutzern zur Verfügung.
Sollten Sie für diese Option keine Schreibrechte haben, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung.
Legen Sie bei Bedarf eine hierarchische Struktur an:
Um Verzeichnisse oder Verschraubungen zu entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Über dieses Menü können erweiterte Einstellungen getätigt werden.
Hier stellen Sie ein, wie sich nach Klick auf Verschraubung der Dialogbereich öffnet.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Der Dialogbereich Verschraubung öffnet sich mit der zuletzt geladenen Verschraubung.
Der Dialogbereich Verschraubung öffnet sich mit einer leeren Verschraubung. Alle Filter sind entfernt. Dies entspricht dem Zustand nach Klick auf die Schaltfläche .
Diese Option ist voreingestellt. Sie können die Auswahl jederzeit ändern.
Der Dialogbereich Verschraubung bleibt noch leer und im Vordergrund wird das Dialogfenster Verschraubung laden geöffnet.
Wählen Sie aus einer der Kategorien eine Verschraubung oder führen Sie auf der Schaltfläche Neue Verschraubung einen Doppelklick aus, um mit einer leeren Verschraubung zu beginnen.
Bestimmen Sie eine konkrete Verschraubung, welche grundsätzlich beim Öffnen des Verschraubungsdialoges geladen wird. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
Es wird nun bei jedem Öffnen des Verschraubungsdialoges die gewählte Vorzugsverschraubung geladen. Wenn Sie eine andere Verschraubung konfigurieren möchten, dann klicken Sie auf .
Die Einstellung bezieht sich auf die Verschraubungskomponenten Scheibe, Ring und Mutter.
Bohrungselement exportieren an/aus
Mit dieser Option wird entschieden, ob die Bohrungen beim Export als Bauteile einzufügen sind.
|
Dialog Abgelöste(s) Norm/Kaufteil an/aus
Dasselbe Icon wird im Indexbaum auch angezeigt, wenn es sowohl ein abgelöstes, als auch ein gültiges Norm/Kaufteil gibt. Vergleiche hierzu Abschnitt 3.1.1.12.3.3, „Abgelöste(s) Norm/Kaufteil“.
Erspart die Arbeit jeden Filter einzeln im Komponenten- und Wertebereich zu klicken.
Im Feld Wandstärke (S) bzw. Wandstärke (M) (s. Abb. rechts) werden die jeweiligen Materialdicken der zu verschraubenden Komponenten angezeigt. Diese Dicken entsprechen wiederum dem Abstand der im CAD-System gewählten Ebenen, Kanten und Punkte. Detaillierte Angaben hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.10.3, „Kleines Beispiel von A bis Z“. Nur bei Verschraubungen, die Senkungen beinhalten, sind auch die entsprechenden Felder zur Senkungstiefe (S) bzw. (M) aktiv. Wurde der Verschraubungstyp Sacklochbohrung gewählt, ist zusätzlich die Bestimmung der Sacklochgewindelänge möglich. |
|
Die Eingabefelder für die Bohrungslänge (Wandstärke), Sacklochgewindelänge u. Senkungstiefe zeigen die Gültigkeit des eingegebenen Wertes zum Zeitpunkt der Eingabe als Farbcode an:[66]
Grün: Wert wird von der aktuellen Bohrung oder den anderen auswählbaren Bohrungen unterstützt.
Gelb: Es besteht das Risiko, dass der aktuelle Wert von keiner gültigen Bohrung unterstützt wird. Dies kann aktuell jedoch nur nach erfolgter Eingabe überprüft werden. Eine weitere Aussage ist: Es gibt eine Verschraubung bzw. eine Bohrung, die diesen Wert unterstützt, jedoch kann dies in anderen Verschraubungstypen sein, z.B. bei den Verschraubungen mit einer anderen Basiseinheit.
Rot: Wert wird von keiner Bohrung unter keinen Umständen unterstützt.
Außerdem wird die Eingabe einer Senkungstiefe > Bohrungslänge unterbunden.
Bevor Sie einzelne Komponenten und Werte auswählen, müssen Sie grundlegende Vorgaben zu Maßeinheit, Bohrungstyp und Senkungstyp machen. |
Nachdem alle Angaben zum Verschraubungstyp getroffen sind, werden die sich ergebenden Typen in der Rubrik Schraube über den einzelnen Schraubennormen angezeigt. Vergleiche Abb. „Schraubentypen“.
Klicken Sie in der Auswahlliste auf den gewünschten Schraubentyp.
Folgende Typen können in Abhängigkeit von den installierten und aktivierten Katalogen beispielsweise angezeigt werden:
Das Feld Nenn zeigt die möglichen Nenndurchmesser der Verschraubung.
Aus einer Gegenüberstellung aller vorhandenen Verschraubungselemente ermittelt PARTdataManager die Schnittmenge. Die Größen in dieser Schnittmenge bilden dann im Feld Nenn die möglichen Nenndurchmesser. D.h., wenn es eine Schraube mit den Varianten M1 bis M5 und eine Mutter mit den Varianten M4 bis M8 gibt, resultieren daraus die möglichen Nenndurchmesser M4 bis M5.
Mögliche Nennlängen zur jeweiligen Schraube. Jedem Nenndurchmesser einer Schraube ist eine bestimmte Auswahl an Längen zugeordnet.
Die möglichen Gewindesteigungen für die jeweils eingestellten Schrauben- und Mutternnormen sehen Sie im Feld Steig angezeigt.
Hinweis | |
---|---|
Jede Änderung einer Verschraubungskomponente oder eines Wertes führt zur Neuberechnung aller Komponenten und Werte und zur Aktualisierung von 3D-Ansicht und Tabelle. D.h., wird beispielsweise die Schraubengröße von M4 auf M6 (Nenn) geändert, passt sich auch die Auswahl an Muttern entsprechend dieser Größe an. Ebenfalls werden die möglichen Werte für Länge und Steigung sofort angepasst. |