Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Manuelles Durchsuchen der Verzeichnisstrukturen:
Selektieren Sie beispielsweise auf der Registerseite Teileauswahl den Unterpunkt Kataloge oder Klassifikationen und durchsuchen Sie die jeweilige Verzeichnisstruktur nach dem gewünschten Bauteil.
Startoberfläche von PARTdataManager ist immer die Teileauswahl. Alle Dialogbereiche sind als Dockings organisiert, sodass Sie zwischen allen Registerseiten jederzeit hin- und herwechseln können.
Auf der Startoberfläche des PARTdataManager sehen Sie die aktuell installierten Kataloge.[45]
Hinweis | |
---|---|
Viele Kataloge enthalten Qualitätssiegel. Nähere Informationen zu den Qualitätssiegeln finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.12.1.1, „Katalog Qualitätssiegel“. |
Neben dem Bereich für die Auswahl der Suchmethode(n) ist die Benutzeroberfläche für die Teileauswahl in 3 Hauptbereiche unterteilt.
Baumstruktur - Die Registerseite Teileauswahl mit Unterpunkten Kataloge, Klassifikationen, Favoriten, Verlauf und Dokumentenscan: Wählen Sie einen beliebigen Unterpunkt und navigieren Sie im Baum durch die Verzeichnisstruktur. In der Baumstruktur haben Sie den Überblick, auf welcher Ebene Sie sich befinden. Mit Einfachklick auf ein Verzeichnis sehen Sie rechts auf der Seite Symbole oder Details die entsprechenden Unterverzeichnisse (bzw. auf unterster Ebene die Projekte). Außerdem können Sie durch Selektion eines Verzeichnisses spezifizieren, für welchen Katalog, bzw. welche Verzeichnisebene eine Suche durchgeführt werden soll. |
|
Flache Struktur mit Vorschaubildern oder Details - Modus Symbole, Details Hier werden die Unterverzeichnisse (oder Projekte) entsprechend zur Auswahl im Baum links angezeigt.
|
|
Im Navigationspfad sehen Sie den Pfad der aktuellen Auswahl. Mit Klick auf eines der Verzeichnisse im Pfad springen Sie dorthin. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.4.9.7, „Auswahl über Navigationspfad (Breadcrumbs)“. |
Beispiel: In der Abbildung ist links die Auswahl "Kataloge" selektiert und im Baum ein Verzeichnis. Rechts werden die entsprechenden Unterverzeichnisse zum links selektierten Verzeichnis angezeigt.
Auf der untersten Ebene eines Verzeichniszweiges erscheint ein Projekt-Symbol (z.B. (Bauteil) oder (Baugruppe).[46]
Per Doppelklick auf ein Projekt wechselt die Oberfläche in die Teileansicht. Detaillierte Informationen zur Teileansicht finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.7, „Teileansicht“.
Der Modus Symbole zeigt die Auswahl in Form von Vorschaubildern. Auf der untersten Ebene werden die Projekte angezeigt.
Per Doppelklick gelangen Sie auf die nächst tiefere Ebene (Verzeichnis oder Projekt).
Das gewählte Verzeichnis (Projekt) erscheint in der Breadcrumbs-Zeile. (Siehe Abschnitt 3.1.1.6.4.9.7, „Auswahl über Navigationspfad (Breadcrumbs)“)
Unter Symbole werden nun die Elemente der nächst tiefer gelegenen Ebene angezeigt.
Jeweils einen Schritt zurück gehen Sie, indem Sie die Pfeil-Zurück Schaltfläche anklicken.
Links im Baum wird ebenfalls die entsprechende Ebene selektier
Im Modus Details erhalten Sie in einer Tabellenansicht weitergehende Informationen wie z.B. Name, Beschreibung, Version, Einheit, Gültig bis, etc.
Zur Navigation in die Tiefe doppelklicken Sie auf die Zeile.
Das gewählte Verzeichnis (Projekt) erscheint in der Breadcrumbs-Zeile. (Siehe Abschnitt 3.1.1.6.4.9.7, „Auswahl über Navigationspfad (Breadcrumbs)“)
Unter Details werden nun die Elemente der nächst tiefer gelegenen Ebene angezeigt.
Jeweils einen Schritt zurück gehen Sie, indem Sie die Pfeil-Zurück-Schaltfläche anklicken.
Links im Baum wird ebenfalls die entsprechende Ebene selektiert
Insbesondere wenn Vorschau und Firmenlogo auf "klein" eingestellt sind, ist es hilfreich die Maus über die Vorschaubilder zu bewegen und den 3D Tooltip aufzurufen.
Der 3D Tooltip ist skalierbar und animiert. In der rechten unteren Ecke finden Sie ein Icon zum Aufziehen der Größe. Die Ausdehnungen in X-, Y- und Z-Achse sind automatisch eingeblendet.
Ob der 3D Tooltip (Größe klein, mittel, groß) oder Vorschaubilder verwendet werden sollen, können Sie einstellen im Extras Menü unter Einstellungen... -> Teileauswahl -> 3D Tooltip:
Unter PARTdataManager -> Extras Menü -> Einstellungen... -> Teileauswahl -> Tooltip mit Vorschaubildern anzeigen können Sie Vorschaubilder an- und ausschalten.
Reihenfolge und die Sichtbarkeit von Spalten
Mit Klick auf den Spaltenkopf einer Spalte können Sie die Zeilen entsprechend den Werten der gewünschten Spalte sortieren.
Bei ERP-Kopplung können Sie auch über die Ordnereigenschaft Grün-Rot sortieren.
Auf der Registerseite finden Sie das gewünschte Bauteil über die Katalogstruktur mit Unterverzeichnissen bis zur Projektdatei.[47][48]Öffnen Sie sukzessiv die Unterverzeichnisse. Das Verzweigungssymbol im Verzeichnisbaum kennzeichnet dabei diejenigen Ordner, die ihrerseits weitere Ordner oder Projekte beinhalten.
Rechts auf den Registerseiten Symbole und Details werden zu jeder Auswahl im Baum die Unterverzeichnisse der nächsten Ebene dargestellt.
Setzen Sie den Herstellerfilter ein. (Sinnvoll, wenn viele Kataloge installiert sind)
Vorteil: Übersicht bewahren, schneller finden
Sie können auch Komma-separiert mehrere Hersteller eintragen.
ahp,afag,fibro
Bei Eingaben unter Filter wird während des Tippens bereits die Katalogansicht verändert.
Wenn Sie Klassifikationen selektieren, finden Sie die Bauteile klassifiziert nach verschiedenen Klassifizierungen:
Sobald Sie im Verzeichnisbaum eine Verzeichnisebene anklicken, werden rechts unter Symbole bzw. Details die Verzeichnisse der nächst tieferen Ebene angezeigt.
Häufig benötigte Verzeichnisse oder Projekte können Sie über den Kontextmenübefehl Zu Favoriten hinzufügen auf der Registerseite Favoriten abspeichern.
Sie finden den Kontextmenübefehl Zu Favoriten hinzufügen auf den Dialogseiten Kataloge, Symbole, Details, Klassifikationen, Verlauf, Analysen und bei Suchergebnissen.
Selektieren Sie das Projekt oder Verzeichnis, welches Sie unter den Favoriten aufnehmen möchten.
Klicken Sie auf den Kontextmenübefehl Zu Favoriten hinzufügen.
-> Es öffnet sich das Dialogfenster Zu Favoriten hinzufügen.
Im Dialogfenster wird die bereits bestehende Verzeichnisstruktur angezeigt.
Bestätigen Sie abschließend mit .
-> Ihre Auswahl steht nun auf der Registerseite Favoriten zur Verfügung.
Favoriten exportieren / Favoriten importieren
Bei Favoriten, die Sie auf der Registerseite Suchergebnisse mit der Methode Suchergebnisse in den Favoriten speichern gespeichert haben, stehen dieselben Spalteninformationen auch hier wieder zur Verfügung. Siehe auch Abschnitt 3.1.1.6.7.5, „Suchergebnisse speichern: in Favoriten / in Datei“.
Auf der Registerseite Favoriten können Sie auf der Basis von Suchergebnissen weitere beliebige Suchen durchführen.
Auf der Registerseite Verlauf werden alle Bauteile, -gruppen, die bereits aufgerufen wurden, mit kalendarischer Einordnung aufgelistet.[49]
Außerdem gibt es auf der Registerseite Verlauf eine Rubrik Installierte Kataloge.[50] Hier kann der Konstrukteur sehen, welche Kataloge wann dazugekommen sind und welche Dateien im Vergleich zur vorher installierten Version geändert sind.
Folgende Icons signalisieren den jeweiligen Verzeichnis- bzw. Projektstatus:
Änderung / Neues im Verzeichnis | |
Auf Verzeichnisebene: Alle Projekte in dem Verzeichnis sind unverändert. |
|
Die Datei ist neu / Neues Projekt | |
Projekt gelöscht |
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
Wenn Sie die Maus über das Icon bewegen, wird der Tooltip mit der Änderungshistorie des Installationsverlaufs sichtbar.
Wenn Sie sich in der Verzeichnisstruktur tiefer bewegen, wird in der Breadcrumbs-Zeile (Navigationspfad) das gewählte Verzeichnis zugefügt, so dass Sie den Pfad der aktuellen Auswahl anschaulich vor Augen haben.
Sie können per Klick auf eines der Verzeichnissymbole direkt in diejenige Ebene springen.
[45] Mit April 2015 stehen ca.600 Herstellerkataloge zur Verfügung.
[46] Dies sind die am häufigsten vorkommenden Symbole. Alle weiteren finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.12, „Legende: Verwendete Icons auf Katalog-, Verzeichnis-, Projektebene und Teileansicht“.
[47] Umstellbar auf Einfachklick. Siehe hierzu Abschnitt 3.3.3, „Registerseite „Teileauswahl““)
[48] Die Reihenfolge der Verzeichnisse kann abweichend von der alphabetischen Sortierung individuell eingestellt werden.
Genaue Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 4.7.2.1.11, „Verzeichnis sortieren“ in eCATALOGsolutions - Handbuch.
[49] Der Verlauf kann optional gelöscht werden. Siehe hierzu unter Abschnitt 1.1.3.4.5.3, „Versionen bereinigen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
[50] ab v9.02
[51] Per Konfigurationsdatei kann das Anzeigen der Historie an- und ausgeschaltet werden. Siehe hierzu unter Abschnitt 1.1.6.5.6.1.8, „Key "ShowInstallHistory" - Änderungshistorie von Installationsverlauf an-/ausschalten“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.