Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die Kontextmenüs von Einzelteil und Baugruppe differieren leicht. Bei Baugruppen ist das Kontextmenü unterschiedlich, je nachdem, ob man sich neben oder in der Baugruppe befindet. Transparenz, Rotationszentrum setzen, Animation, Gewählte Bauteile / An PARTbom senden ist nur bei 3D vorhanden.
Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht zu den Kontextmenüs.
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung aller Kontextmenü Befehle:
Mit PARTsolutions V9.02 stellen Sie die Maustastenbelegung unter PARTdataManager - > Extras -> Einstellungen... -> 3D-Einstellungen -> Maus und Tastatur ein.
Mit Alles fangen bringen Sie die Darstellung des Bauteils auf ein ausgewogenes Maß. Das Bauteil ist groß genug sichtbar, ragt dennoch bei Drehungen nicht über das 3D-Ansichts-Fenster. Ist die Option Exakter Zoom eingestellt (siehe Abschnitt 3.3.12.4.2, „Bedienung“), vergrößert sich die Darstellung innerhalb des Fensters maximal. |
In diesem Abschnitt werden die Befehle zur Ansichtsauswahl behandelt.
Diese sind zum Teil sowohl im Kontextmenü, als auch als Schaltfläche in der Symbolleiste vorhanden.
Die folgende Abbildung zeigt das Untermenü von Ansichten.
6 achsenbezogene Perspektiven sowie eine Iso-, Di- und Trimetrische Ansicht können gewählt werden.
Wählen Sie eine Schnittebene und den gewünschten Versatz zur Nullebene. Je nach Vorzeichen entsteht dadurch ein Versatz in positiver bzw. negativer Richtung.
Rufen Sie in der 3D-Ansicht den Kontextmenübefehl Schnittebene definieren... auf.
-> Die entsprechende Werkzeugleiste wird eingeblendet.
Schaltflächen der Werkzeugleiste
Schließen: Der Modus "Schnittansicht" wird beendet, die Werkzeugleiste wieder ausgeblendet. | |
YZ-Ebene | |
XZ-Ebene | |
XY-Ebene | |
Schnittansicht umkehren | |
Schnittebene anzeigen |
Um die Schnittebene zu bewegen, den Versatzwert zu bestimmen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
Der Mess-Dialog gliedert sich in die Felder Element 1, Element 2 und Ergebnis und Fixierungen.
Mit dem Aufruf des Befehls Messen erhält der Mauszeiger in der 3D-Ansicht ein objektbezogenes Geometriesymbol, das die Art des jeweils berührten Elements anzeigt.
Nachdem Sie nacheinander auf zwei Zeichnungselemente (Fläche, Kante, Bohrung, usw.) innerhalb der 3D-Ansicht geklickt haben, erscheint in den Feldern Element 1 und Element 2 jeweils ein Symbol.
Hier ein Überblick über die möglichen Geometriesymbole:
Hinweis | |
---|---|
Die Ausmaße eines Bauteils ermitteln Sie am schnellsten im Kontextmenü des 3D-Fensters über den Menüpunkt Messraster. Siehe hierzu unter Abschnitt 3.1.1.7.4.4, „Messraster“. |
Im folgenden Beispiel sind zwei gegenüberliegende Flächen angeklickt (siehe Abb. „2 planare Flächen selektiert“).
Die beiden Flächen befinden sich in einem Abstand von 10 mm, was im Feld Ergebnis symbolhaft dargestellt ist. Das Maß des Abstands (ABS = 10.000°) erscheint rechts davon.
Bei planaren, parallelen Flächen steht Ihnen der Befehl zur Verfügung.
Bei einem Wechsel der Tabellenzeile bleibt die Anzeige der Maßangabe in der 3D-Ansicht erhalten.
Mit können Sie die Fixierung löschen.
Der Befehl wird für das Klassifizieren von nativen Teilen benötigt.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.6.6.1, „Werteübernahme aus Dialogfenster Mess-Dialog“ in eCATALOGsolutions - Handbuch.
Der Bemaßungsmodus kann aufgerufen werden unter:
Rufen Sie den Bemaßungsmodus mit der entsprechenden Werkzeugleiste per Kontextmenübefehl oder Schaltfläche auf.
|
Radialmaß mit Winkel und Abstand: Den Winkel (bezüglich der x-Achse) der Bemaßung können Sie wiederum im Fenster Parameter ändern anpassen. |
Schalten Sie die Option mit Klick auf den Menüpunkt an. Sobald Sie die Maus über einen möglichen Einfügepunkt führen, erscheint der Fang. Bestätigen Sie die Wahl mit einem Einfachklick. --> Der Einfügepunkt wird mit einem grünen Pfeil dargestellt. Schalten Sie die Option durch Wahl eines anderen Menüpunktes wieder aus. Informationen zum Thema Einfügepunkt finden Sie auch unter Kapitel 7, PARTdesigner Parametriktool in eCATALOGsolutions - Handbuch und Kapitel 9, Konfigurator (Baugruppen in PARTdataManager) in eCATALOGsolutions - Handbuch. |
Baugruppe (Aufruf außerhalb der Baugruppe):
Öffnet ein Menü mit den Funktionen Suchen, An PARTbom senden, Transparenz.
Konkrete Bezeichnung der Baugruppe (z.B. Gehäuse....) (Aufruf innerhalb der Baugruppe):
Öffnet ein Untermenü mit den Funktionen Fangen, Löschen, An PARTbom senden, Transparenz.
Im Folgenden werden die einzelnen Befehle erläutert:
Suchen... (unter Baugruppe in der 3D-Ansicht oder im Konfiguratormodus, im Kontextmenü unter Aufbau -> Baumansicht):
Die Suche soll Ihnen das Finden von Bauteilen, Anfügepunkten und Fehlern in großen Baugruppen erleichtern.
An PARTbom senden/ Gewählte Bauteile (dieser Befehl erscheint, sofern mittels Mehrfachselektion mit der STRG-Taste mehrere Bauteile selektiert wurden):
Neben der Möglichkeit, Bauteile an Ihr CAD-System zu übergeben, können Sie diese auch an PARTbom senden.
PARTbom (bom = bill of material) ist ein Verwaltungsmodul, mit dem Sie Stücklisten für Bestellungen von Bauteilen und Baugruppen zusammenstellen können. Eine detaillierte Beschreibung von PARTbom finden Sie unter Abschnitt 3.2, „PARTbom“.
Sie können sowohl Einzelteile, als auch eine Selektion von Teilen einer Baugruppe an PARTbom übergeben:
Im Anschluss an Ihre Auswahl klicken Sie im Kontextmenü auf Gewählte Bauteile -> An PARTbom senden.
-> Es öffnet sich ein Dialogfenster zur Auswahl der Anzahl der Teile. Passen Sie die Anzahl an und bestätigen Sie mit .
-> Danach öffnet sich PARTbom mit folgender Abfrage:
Wählen Sie eine Option und bestätigen Sie mit .
Fangen: Fängt das selektierte Teil; im Gegensatz zu Alles fangen, was sich auf die gesamte Baugruppe bezieht.
Löschen: Mit diesem Befehl können Bauteile wieder gelöscht werden (nur bei Konfigurationen und Schablonen). Eine Warnung erscheint, sollten untergeordnete bzw. abhängige Bauteile am zu löschenden Teil „hängen“.
Siehe auch Abschnitt 3.1.3.3.1, „Teileauswahl“.