Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die folgenden Beispiele geben einen guten Überblick zur grundlegenden Funktionalität von PARTdataManager.
Detaillierte Beschreibungen zu den Einzelschritten finden Sie, wenn Sie den Links folgen.
Hier wird verdeutlicht, wie Sie ein Bauteil mittels Volltextsuche finden, dann über die Teileansicht spezifizieren und abschließend in Ihr CAD-System exportieren.
Rufen Sie PARTdataManager aus dem PARTsolutions-Menü Ihres CAD-Systems mit dem Kommando Einfügen 3D oder bei 2D-CAD-Systemen mit Einfügen 2D auf. Detaillierte Informationen zu den CAD-Schnittstellen finden Sie unter Kapitel 2, Aufruf von PARTsolutions aus CAD-Systemen. |
Die folgende Abbildung zeigt die Benutzeroberfläche, mit der sich PARTdataManager öffnet.[21]
Grundsätzlich können Sie über die Verzeichnisstruktur (beispielsweise auf der Registerseite Kataloge oder Klassen) nach dem gewünschten Bauteil suchen, was hier im Beispiel nicht näher betrachtet wird.
Im vorliegenden Beispiel werden wir eine Volltextsuche ausführen. Diese ist bei Programmstart standardmäßig geöffnet und aktiviert.
Detaillierte Erläuterungen zu allen Suchmethoden finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.4, „Suchmethoden“.
Belassen Sie die Voreinstellung Suchen in allen Katalogen nach Teilefamilien und Einzelteilen.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.2, „Suchbereich einstellen“ und Abschnitt 3.1.1.6.3, „Suche nach Einzelteilen | Teilefamilien und Einzelteilen“.
Setzen Sie im Eingabefeld folgenden Eintrag:
wellengelenk
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.4.2, „Volltextsuche“, bzw. direkt aus der Benutzeroberfläche mit Klick auf .
-> Die Suchergebnisse werden unterhalb aufgelistet.
Sie können den Darstellungsmodus wechseln zwischen Symbole und Details . Wenn Sie die Symbolgröße ändern möchten, öffnen Sie das Listenfeld und klicken auf die gewünschte Größe:
An den Bauteil-Bitmaps (z.B. (Bauteil) oder (Baugruppe)[22] erkennen Sie, dass Sie sich auf der Projektebene (der untersten Ebene in der Verzeichnisstruktur) befinden.
Führen Sie auf dem gewünschten Bauteil einen Doppelklick aus.
Es öffnet sich die Dialogseite Teileansicht.
Auf der Dialogseite Teileansicht bestimmen Sie nun die Ausprägung des Bauteils.
Die folgende Abbildung zeigt Einstellungsoptionen für die Teileansicht:[23]
Die Default-Werte beim Öffnen der Dialogseite Teileansicht entsprechen einer mittleren Tabellenzeile.[24]
Im Folgenden wird die Listenansicht zur Spezifizierung der Werte benutzt.
Alle Tabellenwerte sind untereinander aufgelistet.
Folgende Symbole verdeutlichen die Auswahlmöglichkeiten:
Bedeutung | |
Mehrere Werte im Listenfeld verfügbar / Veränderbarer Wert: Wenn Sie im Listenfeld einen Wert wählen, werden automatisch Werte abhängiger Variablen ebenfalls geändert. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten:
|
|
Der Wert wurde durch Klick auf oder oder durch direkte Auswahl gepinnt.
|
|
Durch Klick auf dieses Symbol öffnet sich das Dialogfenster Wert eingeben. Bei Wertebereichen (gelbe und orange Felder) können Sie hier die Auswahl treffen. |
Im vorliegenden Beispiel wird D2 auf den Wert 63 festgelegt.
Automatisch wechselt das Symbol von auf . -> Der Wert ist somit gefiltert (gepinnt). Bei einigen abhängigen Zeilen (Variablen) [Z, PR, DR, TOL] mit nur noch einem möglichen Wert erscheint das Hakensymbol .
Nun wird für die Variable D3 der Wert 14 eingestellt.
-> Es sind nun fast alle Variablen festgelegt.
Abschließend sollte bei den noch einstellbaren Werten geprüft werden, ob die Einstellungen stimmen.
Detaillierte Informationen zur Listenansicht finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.7.3.2, „Ausprägung bestimmen in der Listenansicht“. Vergleiche auch Abschnitt 3.1.1.7.3.1, „Ausprägung bestimmen in der Tabellenansicht“.
In der 3D-Ansicht können Sie das Bauteil dreidimensional betrachten und prüfen.
Hierfür stehen Ihnen viele Zusatzfunktionen zur Verfügung.[25] [26]
Beachten Sie insbesondere die Lupenfunktion, die mit PARTsolutions Version 9.0 neu hinzugekommen ist.
Im Dialogbereich Einstellungen können Sie evtl. zwischen verschiedenen Bemaßungsansichten (z.B. Vorderansicht, Seitenansicht) und Darstellungsmodi wählen.
Die Dialogseite Technische Angaben zeigt die jeweilige Einstellung.
Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, können Sie das Bauteil, bzw. die Baugruppe an Ihr CAD-System übertragen.
Klicken Sie hierzu die Schaltfläche An CAD übertragen.[27]
Hinweis | |
---|---|
Die Schaltfläche bleibt aktiv, unabhängig davon, ob sie im Weiteren aus dem PARTsolutions Menü aufgerufen wird oder Sie direkt in den PARTdataManager wechseln.[28][29] |
Mittels Export in Datei können Sie das Bauteil auch in verschiedensten Formaten auf Ihre Festplatte exportieren.[30]
Sollten Sie das Bauteil an ein 2D-CAD-System exportieren wollen, dann müssen Sie zuvor eine 2D-Ableitung erstellen.
Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche 2D-Ansicht .
-> Es erscheint das Dialogfenster 2D-Ansicht.
Wählen Sie eine Ansicht. Hier im Beispiel ist Rahmen DIN (BOM) gewählt.[31]
Exportieren Sie das Bauteil nun wie im letzten Punkt beschrieben.
|
Hier wird verdeutlicht, wie eine Suche direkt korrekte Ausprägungen liefern kann, diese im "angedockten" Fenster Bauteilvergleich sowohl textuell (Tabellenvariablen, topologische Merkmale und Klassenmerkmale), als auch geometrisch in der 3D-Ansicht überprüft werden können und das Wunschteil unmittelbar ins CAD-System exportiert werden kann.
Wir führen eine Volltextsuche mit folgenden Einstellungen durch:
Aktuelle Auswahl (ISO) [auf der Registerseite Kataloge "Norm" -> "ISO" selektieren]
Volltextsuche mit folgendem Begriff:
sechskantschraube D>=10 D<=16 L=50
Detaillierte Hinweise zur Syntax finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.4.2, „Volltextsuche“, bzw. mit Klick auf .
-> Die Ansicht wechselt auf die Registerseite Suchergebnisse. Als Treffer sind bereits konkrete Einzelteile aufgelistet. Sie erkennen dies am entsprechenden Symbol .
In der Spalte Zusammenfassung werden die Variablen angezeigt. Sie erkennen hier, dass nur Einzelteile, die der Vorgabe entsprechen, angezeigt werden.
Siehe auch Abschnitt 3.1.1.6.7, „Suchergebnisse“.
Die ersten beiden Treffer sollen nun in den Bauteilvergleich geladen werden:
Klicken Sie hierzu in Zeile 1 auf das Icon Als 1. Bauteil laden und in Zeile 2 auf das Icon Als 2. Bauteil laden .
-> Das Dialogfenster Bauteilvergleich wird angedockt.
Sie können nun die geladenen Bauteile in vielerlei Hinsicht überprüfen. Detaillierte Hinweise hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.10, „Bauteilvergleich“.
Klicken Sie auf das Icon An CAD übertragen .
-> Das gewünschte Bauteil wird über die Schnittstelle in Ihr CAD-System übertragen.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 2.6.2, „Einfügen 3D aus der Norm- und Kaufteile Bibliothek“.
[21] Wenn das Assistentenfenster erscheinen sollte, rufen Sie die Teileauswahl über die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste "Ansichten" auf oder klicken im Assistentenfenster auf "Teileauswahl". Wenn Sie im Assistentenfenster "Auswahl speichern" aktivieren, erscheint das Assistentenfenster nicht mehr beim Start, kann aber jederzeit über das "Fragezeichen-Symbol" in der Symbolleiste aufgerufen werden.
[22] Dies sind die am häufigsten vorkommenden Bitmaps. Alle weiteren finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.12, „Legende: Verwendete Icons auf Katalog-, Verzeichnis-, Projektebene und Teileansicht“.
[23] Per Konfigurationsdatei können weitere Ansichtsmodi spezifiziert werden. Siehe hierzu unter Abschnitt 1.1.7.5.9, „switchwindowsettings.cfg“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
[24] Wenn mit der Einstellung Einzelteile gesucht wurde, entsprechen die Werte genau der geöffneten Ausprägung.
[25] Detaillierte Informationen zur 3D-Vorschau finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.7.5, „Dialogfenster "3D-Vorschau"“.
[26] Detaillierte Informationen zum 3D-Kontextmenü finden Sie unter Abschnitt 3.1.3.3.2.3, „Kontextmenüs: 3D / 2D / Technische Angaben“.
[27] Informationen zu allen CAD-Integrationen finden Sie unter Kapitel 2, Aufruf von PARTsolutions aus CAD-Systemen.
[28] Wenn im CAD-System ein "gültiges" Modell geöffnet ist, dann ist automatisch auch die Schaltfläche im PARTdataManager aktiv.
[29] In früheren Versionen war das Verhalten z.T. einstellbar. Mit V9 ist das Verhalten nun für alle Schnittstellen in der beschriebenen Weise identisch.
[30] Detaillierte Informationen zu den Exportformaten finden Sie unter Abschnitt 3.1.2.1.2, „Übergabe an CAD-Systeme ohne PARTsolutions-Schnittstelle - Export in Datei“.
[31] Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.11.3, „2D-Ableitung erzeugen“.