Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Das Erstellen von Skizzen ist einfach und geht schnell.
Die Skizzensuche (2D) bietet sich an, wenn kein Referenzteil für eine Geometrische Suche (3D) zur Verfügung steht. In einem zweiten Schritt wird dann evtl. mit Geometrische Suche (3D) weitergesucht.
Alle Suchmethoden können miteinander kombiniert werden, nur Skizzensuche (2D) und Geometrische Suche (3D) schließen sich gegenseitig aus.
Die Skizzensuche (2D) eignet sich hervorragend, wenn ein spezielles Charakteristikum vorliegt, welches im Idealfall mit nur einer einzigen einfachen Skizze erfasst werden kann.
Hinweis | |
---|---|
Das Größenverhältnis zwischen Skizzen spielt eine Rolle, nicht aber die absolute Größe. Das Fadenkreuz erleichtert Ihnen die Größenabstimmung zwischen den Skizzen. |
Mit Klick auf eine Würfelseite können Sie diese zur Bearbeitung in den Vordergrund schwenken.
Die Schaltfläche "Bearbeiten" wird nur im Admin-Modus angezeigt. Siehe hierzu unter Abschnitt 1.1.7.5.3.5, „Suchvorlage definieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
In den folgenden Abschnitten finden Sie zunächst ein Beispiel, dann eine Beschreibung zu verschiedenen Vorgehensweisen, die Beschreibung des Einstellungsdialoges und eine detaillierte Beschreibung der Malwerkzeuge.
Beispielhaft soll nun im Folgenden ein Handrad gezeichnet und alle Schritte erläutert werden:
Zeichnen Sie die erste Ansicht auf der jetzt zu sehenden Würfelvorderseite. Mit Klick auf eine andere Würfelseite können Sie diese jederzeit nach vorne schwenken und bearbeiten.
Klicken Sie mit der linken Maustaste in den Mittelpunkt der Zeichnung und ziehen Sie mit gehaltener linker Maustaste einen schwarzen Kreis auf.
Klicken Sie mit der linken Maustaste erneut in den Mittelpunkt der Zeichnung und ziehen Sie mit gehaltener linker Maustaste einen etwas kleineren weißen Kreis auf.
Klicken Sie auf die rechte Würfelseite.
-> Die Ansicht bewegt sich nach vorne. Zeichnen Sie nun die zweite Ansicht der Skizze.
Zeichnen Sie mit dem Pinsel eine zweite Ansicht des Handrades. Die Einstellungen sind bereits richtig gesetzt.
Wählen Sie unter Projektauswahl -> Suchen in die gewünschte Einstellung (hier im Beispiel "DIN-Katalog").
Klicken Sie die Schaltfläche .
-> Die Suchergebnisse werden unterhalb aufgelistet.
Wenn Sie den Mauscursor über eine Zeile bewegen, erscheinen verschiedene Icons:
Detaillierte Informationen zum Bauteilvergleich finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.10, „Bauteilvergleich“.
In der Werkzeugleiste des Skizzierers über die Schaltfläche Zeichnung importieren können Sie Bilder importieren.
Mögliche Bildformate sind jpg, gif und png.
Nach Klick auf die Schaltfläche öffnet sich der Explorer. Wählen Sie die gewünschte Bilddatei aus.
Das Bild erscheint im Dialogfenster.
Wenn die Option In Schwarz-Weiß-Bild umwandeln aktiviert ist, können Sie optional vor dem Import Farben umkehren und Helligkeit anpassen.
-> Das Bild wird als Skizzen-Ansicht in den Skizzierer übernommen.
Sie können nun die Skizze optional noch modifizieren. Siehe Abschnitt 3.1.1.6.4.5.4, „Malwerkzeuge“.
Sie können aus einem beliebigen Teil der Verzeichnisstruktur oder einer Ergebnisliste automatisch die Ansichtsskizzen erstellen, danach im Skizzierer modifizieren und dann für eine Skizzensuche verwenden.
Aufruf: Klicken Sie den Kontextmenübefehl Skizzensuche mit Skizzen von diesem Teil.
Den Befehl finden Sie im Kontextmenü von Projekten (in der Verzeichnisstruktur oder in Ergebnislisten).
Es werden automatisch 3 Skizzen-Ansichten generiert und im Dialogfenster Zeichnung importieren angezeigt.
Wenn die Option In Schwarz-Weiß-Bild umwandeln aktiviert ist, können Sie optional vor dem Import Farben umkehren und Helligkeit anpassen.
Mit werden die Zeichnungen übernommen und in der Liste der Suchmethoden dargestellt.
Mit Klick auf den Link Skizzensuche (2D) öffnen Sie das Dialogfenster zum Bearbeiten der Skizzen. Sie können die Skizzen nun gegebenenfalls weiter bearbeitet und erst danach für eine Skizzensuche verwendet werden.
Details zum Skizzierer finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.4.5.4, „Malwerkzeuge“.
Erstellen Sie im Skizzierer Skizzen manuell. Siehe Abschnitt 3.1.1.6.4.5.4, „Malwerkzeuge“.
Grundsätzlich gilt: Je höher der Wert, desto schneller die Suche und desto weniger Ergebnisse.
Wenn nur wenige Kataloge durchsucht werden sollen, sind die Unterschiede zwischen den Suchzeiten relativ gering. Wird dagegen eine Suche über Hunderte von Kataloge durchgeführt, können Unterschiede auftreten.
Die Schaltfläche wird nur im Admin-Modus angezeigt! (Ihr aktueller Status ist unten rechts sichtbar, User oder Admin)
Die Art und Anzahl der angezeigten Suchvorlagen hängt von den administrativen Voreinstellungen ab.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.1.7.5.3.5, „Suchvorlage definieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
Im Dialogfenster Skizzensuche (2D) können folgende Aktionen können ausgeführt werden:
Folgende Malwerkzeuge stehen zum Zeichnen der Skizze zur Verfügung:
Zeichenfarbe auswählen / Löschfarbe auswählen Sie können hin- und herschalten zwischen einer beliebigen Zeichenfarbe und der Löschfarbe. Sofern in Katalogen für die Teiledarstellung Farben eingesetzt wurden, kann in der Skizze durch den Einsatz von Farben die Ergebnisqualität weiter erhöht werden.[a] |
|
Die Strichstärke des Pinsels passen Sie über die Pfeiltasten an. |
|
Klicken Sie auf einen Eckpunkt des Rechtecks und ziehen Sie das Rechteck mit gehaltener Maustaste auf. |
|
Klicken Sie auf den Kreismittelpunkt und ziehen Sie den Kreis mit gehaltener Maustaste auf. |
|
Klicken Sie der Reihe nach auf die gewünschten Eckpunkte des Polygons. Beenden Sie die Figur mit einem Maus-Rechtsklick. |
|
Siehe Abschnitt 3.1.1.6.4.5.2.1, „Sketch aus Bildimport erstellen und optional modifizieren“. |
|
Die Schaltfläche wird aktiv, sobald sich einfügbare Daten (jpg, gif, png) in der Zwischenablage befinden. Zur Vorgehensweise vergleiche oben bei Zeichnung importieren. |
|
Nimmt die letzte Aktion zurück. Die Schaltfläche wird aktiv, sobald Aktionen ausgeführt wurden. |
|
Führt die letzte Aktion erneut aus. Die Schaltfläche wird aktiv, sobald Rückgängig Zeichnen benutzt wurde. |
|
[a] Nur bei der Suche in Norm- und Herstellerkatalogen, nicht bei Eigenteilen. |