Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Katalogabhängig besteht die Möglichkeit, das gewählte Modell in verschiedenen Detaillierungsgraden in der 3D-Ansicht anzuzeigen und zu exportieren.[80]
Die Auswahl des Detaillierungsgrades erfolgt in der Tabelle mittels Wertebereichsfeld LODDEST und LODLEVEL:
LODDEST: Auswahl des primären Zielmarktes Maschinenbau bzw. Architektur
LODLEVEL: In Abhängigkeit von der Auswahl unter LODDEST werden dann die entsprechenden Detaillierungsstufen angezeigt (hoch, mittel, niedrig oder 400, 350, 300 - Architektur LODs müssen nicht zwingend immer 400, 350, 300 sein; sie können je nach Katalog und Kundenanforderung variieren). Nähere Informationen zu den Detaillierungsstufen finden Sie unter Abschnitt 3.1.7.6.2.2, „Detaillierungsgrad - Verschiedene Schemas“.
[80] Hintergrundinformationen (insbesondere für Updater):
Dies sind "echte" Modelle, keine berechneten Konfigurationen.
Zu unterscheiden ist zwischen Konfigurationen (automatisch berechnet nach einem bestimmten Algorithmus bzw. auf Basis bestimmter Modellierungsschritte) und unterschiedlichen 3D-Modellen, die im Projekt eingebettet sind:
Konfigurationen mit unterschiedlichen Detaillierungsgraden (verschiedene LOD-Stufen in EINEM Modell, auch zur Anpassung an Erfordernisse im Zielsystem):
Die Auswahl erfolgte per
Toolbar-Icon . Mit V11 SP3 wird das Icon nicht mehr per
Default angezeigt.
Unabhängig von der 3D-Ansicht können CAD-Systeme wie Solid Works, SolidEdge und NX bei entsprechender Schnittstellenkonfiguration die verschiedenen Konfigurationen im CAD abbilden (siehe Abschnitt 3.1.7.6.2.3, „Detaillierungsgrad - Konfiguration einblenden im CAD“).
verschiedene 3D-Modelle mit unterschiedlichen Detaillierungsgraden:
Bestimmte Kataloge beinhalten diese Möglichkeit. So kann noch gezielter auf unterschiedliche Anforderungen in Zielsystemen eingegangen werden.