powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.6.6.1.15.  Key "ComputationIterations"

[DE]

Anzahl an Wiederholungen der internen Berechnungen. Je höher die Angabe umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer Auswahlmöglichkeit das zu leeren Auswahllisten führt (z.B. Schraube oder Mutter).

Der Wert kann auf Null gesetzt werden um die Performance zu verbessern. Mit der Erhöhung des Wertes verringert sich die Performance.

[EN]

Amount of reiterations of the internal calculations. The higher this value the smaller the possibility of a selection leading to empty selection lists (e.g. screw or nut).

This value can be set to zero to enhance performance. Increasing this value will decrease performance.