powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.6.6.1.14.  Key "ValueRangeResolveDepth"

[DE]

Wertebereiche für die Längeneinstellungen (Werteauswahl) der Schrauben werden mit der angegebenen Anzahl an Schritten aufgelöst. Die Anzahl der Schritte hat Einfluss auf die Performance.

Z.B.: Für den gewählten Wert 10 wird der Intervall (1 - 1000) mit Schrittweite 0.1 bei 20 (Default) Schritten in 10 kleinere und 10 größere Werte aufgelöst: ..., 9.8, 9.9, 10.0, 10.1, 10.2, ...!

[EN]

Value ranges for the fastener length (value selection) will be resolved in the specified amount of steps. The amount of steps has an impact on performance.

Example: For the chosen value 10 the interval (1 - 1000) with an increment of 0.1 will be resolved in 20 (Default) steps with 10 smaller and 10 greater values: ..., 9.8, 9.9, 10.0, 10.1, 10.2, ...!