Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die Rollenauswahl kann auch über eine Systemvariable gesteuert werden. Die gewünschte Rolle wird dann beim Anmeldeprozess automatisch ausgewählt, egal ob der Benutzer als gültig für diese Rolle konfiguriert ist oder er mehrere Rollen zur Auswahl hat. (Die Konfigurationsdatei plinkusers.cfg ist egal)
Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
Setzen Sie
eine Systemvariable mit beliebigem Namen. (z.B. mit dem Schlüsselnamen
CADENAS_PRESELECT_LINKDB_GROUP
)
und geben Sie dieser den gewünschten Wert für die Rolle.
Setzen Sie den Schlüssel CADENAS_PRESELECT_LINKDB_GROUP auf die gewünschte Systemvariable.
CADENAS_PRESELECT_LINKDB_GROUP=$CADENAS_PRESELECT_LINKDB_GROUP
Aktualisiert den Volltextsuchindex bei jeder LinkDB-Änderung.
UPDATESEARCHINDEX= 0/1
Der Schlüssel war in der V9.08 dazu da, dass beim Hinzufügen einer ERP-Nummer sofort der ERP-Suchindex aktualisiert wurde. (Lokal auf dem Client)
Ab V10 wird beim Hinzufügen einer ERP-Nummer immer ein Eintrag in die LOGTABLE gemacht. Und damit wird der ERP-Suchindex vom Task auf dem AppServer aktualisiert. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.5.6.2.3.1, „Loggen von LinkDB-Änderungen“.
Das lokale Erzeugen auf dem Client wird deshalb ab V10 per Default aus sein (UPDATESEARCHINDEX=0)