Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die Erklärungen zu den einzelnen Einstellungen sind den Kommentaren in der cfg-Datei zu entnehmen.
Im Folgenden
finden Sie eine Übersicht zu den Schlüsseln der Konfigurationsdatei
ifdscsapplm.cfg
.
Aktivierung der Schnittstelle, Deklaration der vbb-Module und verwendeten CAD-Systeme, Einstellung zur Priorität von Teil oder Baugruppe beim Checkin.
[ECTR] - communication section -
Mit V9.08 wurde der Schlüssel von ECTR_Cache_Folder zu ECTR_SESS_DIR umbenannt.
[ECTR] #:HELP;default; The ECTR SESSION DIRECTORY (NX working folder). ECTR_SESS_DIR=
PLACEMENT_MACRO (NX-spezifisch)
Die Pfadangabe zum NX-Makro wird von der NX-Schnittstelle benutzt, um Teile mittels SAP-Platzierungsdialog zu platzieren. Zum Deaktivieren bitte auskommentieren.
Geben Sie denselben Wert in <ifugnx.cfg> section: [Interface] key: placementmacro ein.
;PLACEMENT_MACRO=?application.resolveenv("$CADENAS_USER/dsc_place_macro.macro")
Pfad zum Macro-Template, das verwendet wird, um die Platzierungs-Makrodatei zu erstellen. Zum Deaktivieren bitte auskommentieren.
;PLACEMENT_MACRO_TEMPLATE= ?application.resolveenv("$CADENAS/software/iface/plm/ifdscsapplm/sapNX6.macro")
Beim Schlüssel CREATE_AND_CHECKIN_PREVIEW wurde der Wertebereich mit V9.08 erweitert.
Sollen Vorschaubilder erstellt und eingecheckt werden?
CREATE_AND_CHECKIN_PREVIEW=2
Der Schlüsselname hat sich mit V9.08 geändert von "EXTRACT_AND_CHECKIN_JT" auf "CHECKIN_JT".
JT-Datei holen und einchecken. (Die JT-Datei muss vom CAD-System gespeichert werden.)
CHECKIN_JT=0
Defaultwert ist "%%PartFileNameWithoutExtension%%__MODEL.jt".
JT_FILENAME_RULE=%%PartFileNameWithoutExtension%%__MODEL.jt
Regel: Nehme Teilenamen ohne Dateierweiterung und hänge das Postfix "__MODEL.jt" an.
SET_TRANSFORMATION_MATRIX (NX-spezifisch)
Dieser Schlüssel ist mit V9.08 neu hinzugekommen.
PLM_ID und Transformation-Matrix beim Checkin setzen?
SET_TRANSFORMATION_MATRIX=0
[ECTR] - ReturnCheck-Section -
Der Schlüssel ERROR_PATH ist mit V9.08 neu hinzugekommen.
ERROR_PATH=<FUNCTION><RESULTS><RESULT><ERROR>$
Der Poolpfad steht vollständig unter der Kontrolle der Schnittstelle. Aber TEMP_CREATION_FOLDER und ECTR_SESS_DIR müssen korrekt gesetzt sein.
poolpath=
Dieser Schlüssel ist mit V9.08 neu hinzugekommen.
Die Escape-Zeichen in Ihrer Umgebung zum Arbeiten in Batch-Dateien, komma-separiert (,).
cmd_line_escape_chars=%,&,!
Standardmäßig werden hier die benötigten Blöcke (siehe weiter unten) deklariert:
Attr_Content_00 = XML_CHECKOUT Attr_Section_00 = XML_CHECKOUT Attr_Content_01 = XML_CREATE_MATERIAL Attr_Section_01 = XML_CREATE_MATERIAL Attr_Content_02 = XML_CREATE_DOCUMENT Attr_Section_02 = XML_CREATE_DOCUMENT Attr_Content_03 = XML_CHECKIN Attr_Section_03 = XML_CHECKIN Attr_Content_04 = XML_SET_DOCUMENT_STRUCTURE Attr_Section_04 = XML_SET_DOCUMENT_STRUCTURE Attr_Content_05 = XML_CHECKOUT_NEW Attr_Section_05 = XML_CHECKOUT_NEW #Attr_Content_06=LINKDB_RETURN_MAPPING #Attr_Section_06=LINKDB_RETURN_MAPPING
Die Attributmappingsektionen, welche mit "[XML_" beginnen, werden zur Steuerung der verschiedenen Arbeitsschritte des Interface genutzt.
RETURN MAPPING: Interface -> [AttributeMapping]
Platzhalter in den Attributen werden von der Schnittstelle durch entsprechende Werte ersetzt.
Es können Werte werden aus PLMTABLE2 geholt und im PDM gesetzt werden oder alternativ auch selbst gesetzt werden (z.B Daten aus einer PARTdataManager-Spalte).
Aktuell auskommentiert, da nicht verwendet.
Nicht ändern, es sei denn mit Expertenwissen.
Die mit $ eingeschlossenen Schlüssel sind Platzthalter, welche sich in den XML Templates wiederfinden.
Die Werte werden von der Schnittstelle gesetzt. Änderungen bitte nur mit Expertenwissen.
Die folgenden 6 Schlüssel werden durch die Schnittstelle gesetzt. NIEMALS ändern oder umbenennen !!!
Die Schlüssel dieses Blocks sind komplett unter der Kontrolle der Schnittstelle. NIEMALS ändern oder umbenennen !!!
Mittels Block [LINKDB_RETURN_MAPPING] können Daten zur Linkdatenbank (PLINKDB) zugefügt werden.
<TABLE>.<COLUMN>=?<VALUE>
Mögliche Werte für <TABLE>: ERPTABLE oder LINKTABLE
Mögliche Werte für <COLUMN>: Alle Spalten außer ERP_PDM_NUMBER
<VALUE>: Der Wert auf den der Parameter <TABLE>.<COLUMN> gesetzt wird.
Dieser kann Platzhalter wie %MATNR% enthalten, welche die PDM-Schnittstelle durch den korrekten Wert ersetzt.
part1_%MATNR%_part2 wird ersetzt durch part1_12345_part2.
Mit Version 9.08 hat sich die Anzahl und Art der Deklaration der Platzhalter geändert.
Unterstützte Platzhalter sind:
{%dis-number%, %dis-type%, %dis-version%, %dis-part%, %matnr%, %dis-dtype%}
ERPTABLE.SAPSTATUS=?"'%dis-number%"
Bei Spalten vom Typ "varchar" muss der gesamte <value>-Ausdruck in Anführungszeichen ('...') eingeschlossen werden. Notwendig für korrekte SQL-Abfragen:
ERPTABLE.MATNR=?"'%MATNR%'"
Dieser Schlüssel ist mit V9.08 neu hinzugekommen.
Der Schlüssel wird für das "Escaping" in der XML-Datei benötigt.
[CalcName] RepTable_DSCXML=&,&,",",<,<,>,>,$,$$,%,%%