powered by CADENAS

Manual

Manual

3.3.7.2. PARTsolutions Schnittstellen-Konfiguration

  • %CADENAS_SETUP%/ifdscsapplm.cfg

    Hier werden alle die Schnittstelle betreffenden Konfigurationen vorgenommen.

  • CADENAS%\iface\plm\ifdscsapplm

    Hier liegen Templates für die zur Kommunikation mit ECTR benötigten XML-Dateien und das PlatzierungsMakro, welches von der NX-Schnittstelle benötigt wird, um das Platzieren mittels des SAP Platzierungsdialog zu ermöglichen.

    Die Schlüssel in der .cfg-Datei sind mit erklärenden Kommentaren versehen.

    In den XML Templates sind am Anfang der jeweiligen Datei Beschreibungen der verwendbaren Steuer-Schlüsselwörter (welche zum Steuern des Erstellungsvorgangs der XML Dateien dienen) beschrieben.

    Innerhalb der XML Dateien können in $ eingeschlossene Platzhalter verwendet werden, welche dann vom Interface jeweils durch den Wert, welcher in der zur XML gehörigen AttributMapping Sektion in einem Key gleichen Namens hinterlegt ist, ersetzt werden.

    Beispiel:

    XML: …. NUMBER="$CI_NUMBER$"…
    cfg:
    …
    [XML_CHECKIN]
    $CI_NUMBER$ = 1234

    $CI_NUMBER$ wird in der XML immer durch 1234 ersetzt (…. NUMBER="1234"…) – es kann natürlich auch Code angegeben werden, der dann jeweils den korrekten Wert berechnet.

    Die XML Templates können beliebig (vorausgesetzt mit den verfügbaren Steuer-Schlüsselwörtern lässt sich auch die neue Struktur definieren) angepasst werden, indem neue Tags hinzugefügt oder alte entfernt werden.