Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
5.5. PARTapplicationServer
Installation/Konfiguration
5.5.5. PARTapplicationServer als Dienst
einrichten
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
PARTapplicationServer als Dienst einzurichten hat den Vorteil, dass er beim Start des Serverrechners automatisch gestartet wird und Windows-Mechanismen zur Überwachung der Stabilität genutzt werden, wie z.B. Neustart bei Absturz (nach einer Minute (kann per Registry noch weiter runtergestellt werden]).
Sie haben die Möglichkeit, den Dienst während der PARTsolutions-Serverinstallation einzurichten. Aktivieren Sie hierzu einfach die entsprechende Option.
Nach abgeschlossener Installation wird der Dienst "PAPPSERVER" unter Windows -> Systemsteuerung -> Verwaltung-> Dienste angezeigt.
Mit dem Befehl pappserver.exe -install
können Sie
den Dienst auch manuell per Konsole einrichten.[60][61]
Hinweis | |
---|---|
Beim manuellen Einrichten müssen ebenso wie bei der Server-Installation die entsprechenden administrativen Rechte gegeben sein. |
Hinweis | |
---|---|
Prüfen Sie, ob der PAPPSERVER auch wirklich gestartet ist. Ansonsten starten Sie den PAPPSERVER. pappserver.exe -start |
Der Installer legt für den AppServer Dienst einen UNC Pfad an. Dieser ist aber evtl. beim Start des Dienstes noch nicht verfügbar.
Außerdem sind UNC-Pfade langsamer als Freigaben und lokale Installationspfade.
Zurück | Nach oben | Weiter |
5.5.4. PARTapplicationServer - Installation | Zum Anfang | 5.5.6. PARTapplicationServer - Konfiguration |