Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
In the key "VisibleSearchPages" you can specify the search methods to be shown. This key is deactivated by default.
In the input field enter the desired methods comma separated. At first possibly activate the key.
[SettingsSearch] VisibleSearchPages=KeySearch,VarSearch,GeomSearch3D,GeomSearch2D,ColorSearch,TopoSearch, SearchFilter
Volltextsuche and Variablen Suche are always available by default. The other search methods require the license "CNS200x*PSADDONS*COMPLEXSEARCH.
Wenn bei Geometrische Suche (3D) die Anzahl der angezeigten Suchergebnisse aufgrund der geforderten Mindestähnlichkeit unterhalb der eingestellten Maximalanzahl liegt, dann erscheint am Ende der Liste der Suchergebnisse die Schaltfläche Suchraum bis xy% Ähnlichkeit erweitern.
In der Abb. zeigt die Schaltfläche den Wert "Suchraum bis 80% Ähnlichkeit erweitern". Der Vorgabewert war 90%. Mit Standardeinstellungen wird der Prozentwert mit jedem Klick um 10 Prozentpunkte verringert und die Suche erneut ausgeführt.
Per Default ist
die Schrittweite mit der der Prozentwert der Mindestähnlichkeit verringert
wird auf 10 eingestellt. Wenn Sie dies ändern möchten, dann legen Sie im
PARTadmin unter
$CADENAS_USER/psolopt.cfg
die
beiden folgenden Schlüssel an.
Wenn Sie den Standard ändern möchten, dann setzen Sie die beiden folgenden Schlüssel:
[SettingsSearch] GeoSearchHintStepSize=10 GeoSearchHintMinValue=50
Der erste Schlüssel gibt die Schrittweite vor, über den zweiten Schlüssel kann die geringste Mindestähnlichkeit eingestellt werden.