Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Auf der Registerseite BomNormalAttributes bestimmen Sie, welche PARTsolutions-Attribute an die Stückliste übergeben werden sollen.
Optional können Sie die Feldeinträge ändern oder in leeren Feldern Variablen oder Text eintragen.
Per Default werden in AutoCAD in der Stückliste (Stücklistentabelle) nur die Attribute "Beschreibung", "Norm" und "Werkstoff" angezeigt.
Wenn Sie im Dialogfenster Stückliste Spalten hinzufügen, sehen Sie im Dialogfenster Spalten wählen, welche weiteren Attribute aus PARTsolutions übergeben wurden (vergleiche Abb. Abb. „BomNormalAttributes“). Sobald Sie die Spalten eingefügt haben, werden diese mit dem PARTsolutions Übergabewert sichtbar.
Stücklistentabelle mit den gewünschten Spalten in die Zeichnung eingefügt:
Für komplexe Attributsanpassungen öffnen Sie in PARTadmin die Kategorie Konfigurationsdateien -> $CADENAS_SETUP -> ifacad.cfg.
Ändern Sie den Schlüssel beispielsweise wie die folgende Abbildung zeigt. Siehe hierzu auch Abschnitt 2.2.1, „Syntax und Konzepte“.
NAME=?GetObject("iface.calcnameservice").start(0).Format("Prefix - <ATTR(NB)>").value()
Der Wert des Attributs "Name" ist nun nicht mehr "NB", sondern "Prefix - NB". Vergleiche Abb. „Stückliste erweitert mit den Attributen "Name" und "Lieferant"“.
Hinweis | |
---|---|
Sie möchten mehr, bzw. andere Attribute als die bereits in der PARTadmin-Benutzeroberfläche vorhandenen anlegen? Allgemeine Informationen zum Anlegen von Schlüsseln finden Sie unter Abschnitt 1.1.7.3, „Konfigurationsdateien Funktionen“. |