Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Im Folgenden ist der Aufbau der Registerseite Allg. Attributeinstellungen beschrieben. In der Konfigurationsdatei entspricht dies dem Block AttributeMapping.
Die Registerseite Allg. Attributeinstellungen enthält Sektionen (hier ist eine Gruppe von Schlüsseln gemeint). Die einzelnen Sektionen werden mit 00[39],01, 02, etc. hochgezählt.
Attr_Content (optional; es muss allerdings entweder "Attr_Content" oder "Attr_CopyFrom" vorhanden sein, oder beide)
Der Schlüsselwert verweist auf einen gleichnamigen Block in der Konfigurationsdatei, beziehungsweise auf eine gleichnamige Registerseite.
Die folgende Abbildung zeigt den Schlüssel zur Erzeugung des neuen Block[40] einmal in der Auswahl CAD-Integration und einmal eingeblendet in der Auswahl Konfigurationsdateien.
In dem zugefügten Block (Registerseite) "CadDocumentAttributes" können benutzerdefinierte oder CAD-spezifische Attribute deklariert werden.
Ist der Wert nicht gesetzt, kann über „CopyFrom“ der Inhalt vorgegeben werden. Ist beides ("CopyFrom" und "Content") spezifiziert, werden die beiden Inhalte zu einer Liste verbunden.
Attr_CopyFrom (optional; es muss entweder "Attr_Content" oder "Attr_CopyFrom" vorhanden sein, oder beide)
Wenn der Schlüssel existiert und einen Wert enthält, dann bedeutet dies, dass die PARTsolutions Standard-Attribute an das CAD-System übergeben werden.
default: Es werden die Attribute in der $CADENAS_LANGUAGE übergeben.
Sprache angeben (german, english, french, etc.): Die Standard-Attribute werden in der angegebenen Sprache übergeben.
Kein Eintrag: Es werden keine Standard-Attribute übergeben. (Um explizit bestimmte Attribute zu übergeben, sehen Sie bitte die Informationen in den folgenden Abschnitten.)
Hinweis | |
---|---|
Auch das Setzen mehrerer Sprachen ist möglich. In ProE ist dies bereits per Default vorgegeben. In anderen CAD-Systemen können jederzeit die benötigten Schlüssel für weitere Sprachen zugefügt werden. Sie müssen dann folgende Schlüssel selbst erzeugen: Attr_Section_02="Der jeweilige Systemkey" Attr_CopyFrom_02=english Attr_Prefix_02=CNS_ENG_ Attr_Section_03="Der jeweilige Systemkey" Attr_CopyFrom_03=italian Attr_Prefix_03=CNS_ITA_ Attr_Section_04="Der jeweilige Systemkey" Attr_CopyFrom_04=japanese Attr_Prefix_04=CNS_JP_ Siehe Abschnitt 1.1.7.3.5, „Blöcke und Schlüssel bearbeiten“. |
Ein Systemkey (das Ziel [z.B. Registerseite] im CAD), der nicht modifiziert werden sollte.
Es kann ein Präfix vorangestellt werden (z.B. CNS_). Werden mehrere Sprachen übergeben, ist die Unterscheidung über verschiedene Präfixe in jedem Fall sinnvoll.
Hinweis | |
---|---|
Der Aufbau der weiteren Registerseiten ist spezifisch für jedes CAD-System beschrieben. Klicken Sie auf den gewünschten Link, um in den CAD-spezifischen Abschnitt zu springen. |
[39] Der erste Zähler kann 00 oder 01 sein.
[40] Hier in der Abbildung ist dies "CadDocumentAttributes". Der Begriff kann allerdings in der gleichnamigen Übersetzungsdatei der Schnittstellendatei übersetzt werden (beispielsweise adeskinv.cfg und adeskinv.def).
[41] kann in anderen CAD-Systemen auch anders heißen