Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Bei einer bestehenden ERP-Integration können Sie den Materialnamen aus einer beliebigen ERP-Spalte holen. Per Default ist für das Material die Spalte "MAT_NAME" angelegt und eingestellt.
Es wird der unübersetzte Materialname verwendet; also der Name, wie er in der LinkDB steht, nicht der Anzeigename der unter Umständen über die Übersetzungsdatei angepasst ist.
Unter PARTadmin -> Kategorie -> Konfigurationsdateien -> $CADENAS_SETUP -> if<cadname>.cfg -> Block CreationOptions(is3d) -> Schlüssel Material können verschiedene Methoden für die Bestimmung des Materialnamens eingestellt werden.
Per Default wird der Materialname aus der CNS-Klassifikation geholt.[45]
?context.TranslateStringInGlobalOptionArray("MATMAP","",GetObject("iface.calcnameservice") .start(0).Format("<CLASSPROP(cns,CNSPHYPROP,CNSMAT)>").value())
Ausschnitt aus $CADENAS_SETUP/ifacecommon.cfg
:
[Macros]
_FORMAT_0=GetObject("iface.calcnameservice").start(0).Format
?context.TranslateStringInGlobalOptionArray("MATMAP","",_FORMAT_0("<CLASSPROP(cns,CNSPHYPROP,CNSMAT)>").value())
Eine Verbesserung stellt folgende Syntax mit "TranslateStringInGlobalOptionArrayDef" dar:
Wenn das Material im [MatMap] Abschnitt der Konfigurationsdatei nicht gefunden werden kann, wird der Eingabewert als Default benutzt. Die alte Funktion (ohne „Def“) ignoriert den Eingabewert einfach.
"aluminium" sei der Eingabewert. Wenn die Funktion diesen Wert in [MatMap] nicht finden kann, gibt die erweiterte "Def"-Funktion "aluminium" an das CAD-System weiter. Wenn der Wert in der Materialtabelle des CADs vorhanden ist, verwendet es diesen. Die alte Funktion hingegen gibt nur eine leere Zeile zurück.
?context.TranslateStringInGlobalOptionArrayDef("MATMAP","",GetObject("iface.calcnameservice").start(0)
.Format("<CLASSPROP(cns,CNSPHYPROP,CNSMAT)>").value(),GetObject("iface.calcnameservice").start(0)
.Format("<CLASSPROP(cns,CNSPHYPROP,CNSMAT)>").value())
?context.TranslateStringInGlobalOptionArrayDef("MATMAP","",_FORMAT_0("<CLASSPROP(cns,CNSPHYPROP,CNSMAT)>").value(),
_FORMAT_0("<CLASSPROP(cns,CNSPHYPROP,CNSMAT)>").value())
Alternativ können auch andere Methoden spezifiziert werden:
Der Materialname wird direkt aus der ERP-Materialspalte (per Default "MAT_NAME") geholt und 1:1 übergeben.
Die Mapping-Tabelle wird nicht verwendet.
?GetObject("iface.calcnameservice").start(0)
.Format("<ATTR(MAT_NAME)>").value()
Der Materialname wird direkt aus der ERP-Materialspalte (per Default "MAT_NAME") geholt.
Der ermittelte Name wird dann mit der Mapping-Tabelle (siehe Konfigurationsdatei -> Block "MatMap") auf den CAD-System Materialnamen abgebildet.
?context.TranslateStringInGlobalOptionArray("MATMAP","",GetObject("iface.calcnameservice") .start(0).Format("<ATTR(MAT_NAME)>").value())
[45] Wo die CNS-Klassifikation den Materialnamen holt, ist in unter $CADENAS_SETUP -> Konfigurationsdatei partsol.cfg -> Block VARTOCLASSMAPPING festgelegt. Per Default ist hier die Tabellenspalte "MAT_NAME" eingestellt.