Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Bei PARTsolutions ohne ERP-Integration ist dies die Standard-Variante.
Damit in der Tabelle eine "virtuelle" Spalte "CNSMAT" für die Materialauswahl angezeigt wird, müssen Sie unter PARTdataManager -> Extras -> Einstellungen -> Tabelle die Option Materialauswahl anzeigen aktivieren.
Vor dem Export öffnen Sie mit Klick in das entsprechende Feld den Dialog Wert eingeben.
Im Dialog
Wert eingeben werden die Materialien
aufgelistet, die in der Konfigurationsdatei material.cfg
angelegt
sind.
Hinweis | |
---|---|
Diese Variante ist nicht empfehlenswert (der Vollständigkeit halber dennoch erwähnt), da bei Katalogupdates Informationen aus zusätzlich angelegten Spalten verlorengehen. |
In der folgenden beispielhaften Abbildung heißt die für das Material angelegte Zusatzspalte beispielhaft "MAT_X".
Über PARTdataManager -> Menü Tabelle -> Bearbeiten -> Dialogseite Tabellen erstellen -> Registerseite Tabelle können Sie Materialien eintragen.
Hinweis | |
---|---|
Damit die CNS-Klassifikation die korrekte Spalte verwendet, nehmen Sie unter PARTadmin -> Kategorie -> Konfigurationsdateien -> $CADENAS_SETUP -> if<cadname>.cfg -> Block CreationOptions(is3d) -> Schlüssel Material die entsprechende Anpassung vor.[43] |