Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Über diesen Schlüssel können Sie einstellen, ob beim Durchsuchen der Linkdatenbank Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt werden soll.
[PARTdataManager] LockDimRange=0 (Wert 0 oder 1)
Mit LockDimRange wird festgelegt, ob das Dimensions-Merkmal (z.B. die Länge eines Halbzeugs) gepinnt wird oder nicht.
Bei Doppelklick auf das entsprechende gelbe Feld öffnet ein Eingabefenster, wo Sie den variablen Wert (z.B. die Länge ‚L’ auf den gewünschten Wert setzen können.
Das Teil wird mit dem eingestellten Wert exportiert.
Nach einem erneuten Laden des entsprechenden Teils, wird der Wert wieder auf den ursprünglichen Wert von ‚100’ zurückgesetzt.
Der gepinnte (d.h. nicht mehr veränderbare) Wert wird nicht mehr gelb, sonder weiß hinterlegt dargestellt.
PARTsolutions bietet ab Version 8 die Möglichkeit, ERP-Systeme mittels einer Linkdatenbank anzubinden. Diese Datenbanken enthalten ERP-Daten wie z.B. Sachnummern, Werkstoffe, Lagerbestände, Preise usw.
Dadurch ergeben sich neue Wege, kundenspezifische Unternehmensprozesse abzubilden.
Durch die zusätzlichen Funktionen ist es aber auch notwendig, die Wertebereichsvariablen nach den Kategorien der Typ-Identifikation zu deklarieren, denn nur dann kann eine fehlerfreie Umsetzung dieser, bzw. der daraus resultierenden NB und LINA, im ERP-System sichergestellt werden.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Section 8.5.2.2, “ Variable Manager ” in eCATALOGsolutions Manual.
Der folgende Abschnitt erläutert die Verwendung der Merkmalstypen.
Die Unterscheidung der Merkmale nach Merkmalstypen ist insbesondere für die ERP/PDM-Integration von Bedeutung!
Werte, die für die Maß- und/oder Produktnormen erforderlich sind.
Für Bestellnummern oder technische Spezifikationen, etc. (Merkmale, die nichts mit Geometrie oder Funktion zu tun haben)
Hinweis | |
---|---|
Am Beispiel eines Zylinders muss unterschieden werden zwischen dem HUB, welcher ein Geometriemerkmal ist und der Hubstellung, welche ein Funktionsmerkmal ist. Bei aktivierter ERP-Funktionalität wird der HUB gepinnt, sobald eine ERP_PDM_NUMBER vergeben wurde; die Hubstellung wird nicht gepinnt. Der gepinnte Zustand wird sichtbar an der weiß hinterlegten Zelle (siehe folgende Tabelle). Verschiedenen Hüben sind bei ERP-Funktionalität auch verschiedene Ident-Nummern zugeteilt; verschiedenen Hubstellungen nicht. Siehe hierzu auch unter Section 1.1.7.6.19.4.2, “Key: LockDimRange ” in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Administration Manual. |
Zwischen Geometrie- und Sachmerkmal besteht kein funktioneller Unterschied; diese werden zur Zeit gleich behandelt.
Im Customizing von PARTsolutions wird nach ERP-Vorgaben festgelegt, ob ein Teil mit verschiedenen Längen verschiedene Ident-Nummern bekommt oder ob es immer die gleiche Ident-Nummer führt. Im ersten Fall wird das entsprechende Feld gepinnt (weiß hinterlegt), im anderen Fall nicht.