powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.4.3.5.1. Revisionierung / Aktualisieren der LinkDB
  • Die Revisionierung in den Projekten findet bei einem Katalogupdate automatisch statt.

    Nach der Neuinstallation eines Katalogs erhalten Sie im Abschluss nebenstehende Meldung.

  • Bei Nutzung von PARTsolutions mit ERP-Integration wird beim Katalogupdate auch die Versionsnummer in der LinkDB angeglichen.

    Sollte der Eintrag der Versionsnummer in der Projektdatei und in der LinkDB abweichend sein, kann das Projekt im PARTdataManager nicht angezeigt werden.

    Dies könnte z.B. entstanden sein durch Löschen und Neuinstallation eines Kataloges.

    Mit PARTlinkManager -> Extras -> Workflow -> Update Manager -> Kontextmenü des Katalogs -> Versionsnummern korrigieren kann der Eintrag in der LinkDB einfach korrigiert werden.

    Nähere Informationen zum Update Manager finden Sie unter Workflow - Katalogupdate.

1.1.4.3.5.1.1. Per Parameteraufruf

Die manuelle Revisionierung per Parameteraufruf kann notwendig werden zur Fehlerbehebung, wenn Varianten in einer ERP-Umgebung aus Versehen mit PARTeditor anstatt mit PARTlinkManager erzeugt worden waren.

[Hinweis] Hinweis

Das Erzeugen von Varianten mit PARTeditor ist bei ERP-Integration nicht vorgesehen!

Sollte der Fall dennoch eingetreten sein, gehen Sie zur Fehlerbehebung folgendermaßen vor:

Starten Sie PARTadmin mit padmin.exe -updatedb -detectVariant. Danach erscheint ein Dialog, in dem der Katalog ausgewählt werden kann, der in der Linkdatenbank aktualisiert werden soll.

Es handelt sich um eine eingeschränkte Korrekturmöglichkeit!

Wenn man PARTadmin mit dem Parameter -updateDB startet, dann ermittelt PARTadmin alle installierten Kataloge, deren Updatestatus noch nicht in der Linkdatenbank aktualisiert wurden. Diese Kataloge werden in Dialogfenster Aktualisieren aufgelistet. Durch Klick auf OK werden die Kataloge dann in der Linkdatenbank aktualisiert.

Auf der Registerseite Protokoll sehen Sie den Status der Aktualisierung.