powered by CADENAS

Manual

Manual

5.9.2.5.4.1. Statusfarben für Katalogindex

PARTadmin -> Kategorie Rollen -> Registerseite Anzeige -> Dialogbereich Statusfarben für Katalogindex

Es können beliebig viele Farben mit Bedingungen hinterlegt werden.

Eine sinnvolle Regel könnte z.B. sein:

Dunkelgrün =  Bereits verwendet an allen Standorten
Mittelgrün =  Bereits verwendet an zwei Standorten
Hellgrün =    Bereits verwendet an einem Standort
Gelb =        An keinem Standort verwendet, aber mit ERP-Nummer
Orange =      Normteil
Rot =         Entspricht keiner Vorgabe

Ebenso könnte ein Farbe definiert werden, die signalisiert, ob ein Teil auf Lager ist. Jede Regel, die sich aus Tabelleninformationen (Projektinformationen) ableiten lässt, ist möglich!

In jedem Fall sollten Teile dann entsprechend der Auszeichnung bevorzugt verwendet werden.

[Hinweis] Hinweis

Zur Verwendung von Statusfarben im Katalogindex verwenden Sie bitte SQL-Syntax.

[Hinweis] Hinweis

Die Farben werden priorisiert. Die zuerst (oben) gesetzten Farben haben höhere Priorität. Das bedeutet: Sind gleichzeitig mehrere Bedingungen in einem Verzeichnis erfüllt, "gewinnt diejenige Farbe, die in der Liste der Bedingungen weiter oben steht.

Sie können die Position einer Zeile folgendermaßen ändern: Selektieren Sie die gewünschte Zeile und verschieben Sie diese mit gehaltener Maustaste.

Entfernen Sie Zeilen nach Selektion mittels Entf-Taste.

PARTadmin -> Kategorie "Rollen" -> Registerseite "Anzeige": Dialogbereich "Statusfarben für Katalogindex"

PARTadmin -> Kategorie "Rollen" -> Registerseite "Anzeige": Dialogbereich "Statusfarben für Katalogindex"

[Tipp] Tipp

Wenn Sie das Beispiel selbst nachvollziehen möchten, sehen Sie sich hierzu die Einstellungen der PLDBDEMO Datenbankinstanz bei Benutzer "location" in der Rolle "LOC1" an.

Die Demoumgebung wird während der Installation angeboten.

PARTsolutions Teilemanagement mit PDM/ERP/PLM-Integration

PARTsolutions Teilemanagement mit PDM/ERP/PLM-Integration

In obigem Beispiel heißen die Standortspalten "LOC1" bis "LOC3". Wenn das Teil an einem Standort verwendet wurde, hat die Spalte den Eintrag "x".

Die Bedingung für das Vorhandensein einer ERP-Nummer lautet:

LINKTABLE.ERP_PDM_NUMBER<>''

Teile, die nach der Standards-Klassifikation ausgezeichnet sind, können ebenfalls in das Regelwerk aufgenommen werden.

Die entsprechende Bedingung lautet:

IsStandardPart()

Kombinationen mit weiteren Bedingungen sind ebenfalls möglich.

MAT_NAME='STEEL' AND IsStandardPart()

Das obige beispielhafte Regelwerk führt im PARTdataManager zu folgender Darstellung:

Statusfarben für Katalogindex im PARTdataManager

Statusfarben für Katalogindex im PARTdataManager

[Hinweis] Hinweis
Registerseite Anzeige -> Statusfarben für Katalogindex

setzt außer Kraft die Grün/Rot (oder Grün/Weiß)-Statusfarben aus der Bedingung unter

Registerseite Allgemein -> Anzeigebedingung für Teileauswahl

Die Filterung des Verzeichnisbaums mittels Vorzugsreihen an/aus gehorcht aber nach wie vor der unter Registerseite Allgemein -> Anzeigebedingung für Teileauswahl eingestellten Bedingung.

[Hinweis] Hinweis

Werden unter Statusfarben für Katalogindex keine Einstellungen vorgenommen, dann werden ab V9.08 grüne und transparente/weiße Verzeichnisse angezeigt. Grün wird angezeigt, wenn ein Projekt mindestens eine Zeile enthält, die der Exportbedingung entspricht, bzw. ein Verzeichnis mindestens ein Projekt enthält, welches der Vorzugsreihenbedingung entspricht.[a]

Wenn das Verhalten bis V9.07 mit Grün/Rot erzielt werden soll, dann setzen Sie folgende Einstellung.

LINKTABLE.ERP_PDM_NUMBER<>'' | Farbe Grün

Bedeutung: Ist eine ERP_PDM_NUMBER vorhanden, dann wird Grün angezeigt.

1                            | Farbe Rot

Bedeutung: In allen übrigen Fällen wird Rot angezeigt.

[a] Die Beschreibung bezieht sich auf eine Standardbedingung. Beliebige Einstellung sind allerdings möglich.