Wurden für ein bestimmtes Projekt (Norm- oder
Kaufteil) Einstellungen gesetzt, erscheint beim Aufruf im PARTdataManager das Fenster Abgelöstes Teil, in welchem ein oder mehrere
Teile gelistet werden, welche anstatt der ursprünglichen Auswahl geladen
werden können (sofern diese Möglichkeit in der Konfigurationsdatei
replace_std.cfg
aktiviert wurde).
Sofern der Schlüssel TREEICONS (siehe Abschnitt 1.7.3.3.1, „Allgemeine Einstellungen“) auf den Wert '1' gesetzt wurde, werden im PARTdataManager Verzeichnisbaum für ersetzte, bzw. gestrichene Normen zusätzlich eigene Symbole angezeigt.
Zugriff auf die Konfigurationsdatei haben Sie in
PARTadmin unter
Kategorie Konfigurationsdateien -> $CADENAS_DATA/datasetup ->
replace_std.cfg
.
In den einzelnen Blöcken geben Sie die abgelösten Norm- und Kaufteile an.
Blockname ist der komplette relative Pfad vom Katalog bis hinunter zur Projektdatei. Das ist das zu ersetzende Projekt.
[norm/din_en_iso/schrauben/zylinderschrauben/din_912.prj]
ALLOW_OLD = (Wertebereich 0 oder 1)
Wenn auf 1 gesetzt, dann ist die Schaltfläche sichtbar.
Wenn auf 0 gesetzt, dann ist die Schaltfläche nicht sichtbar.
CREATENR_OLD = (Wertebereich 0 oder 1)
Wenn auf 0 gesetzt, dann wird beim Klick auf die
Schaltfläche Datensatz zur Linkdatenbank
hinzufügen eine Fehlermeldung ausgegeben.
NEW1 = norm/din_en_iso/schrauben/zylinderschrauben/din_en_iso_4762.prj
Relativer Pfad zum neuen Projekt (beginnend mit Katalogname).
Geben Sie auf diese Weise alle Projekte an.
Die Angabe der Ersetzungsprojekte kann in der Datei
replace_std.cfg
erfolgen oder bei großen Datenmengen auch in einer eigenen Tabelle der
LinkDB (REPLACE_TABLE)
In diesem Fall sind die Felder der zusätzlich angelegten Tabelle „REPLACE_TABLE“ wie folgt zu belegen:
Im Feld "Sektion" wird das ursprüngliche Projekt eingetragen.
Im Feld „Keys“ ist der jeweilige Schlüssel anzugeben.