powered by CADENAS

Manual

Manual

1.4.4.5. Registerseite "Named User"

"Named User" Lizenzen stellen "zentral administrierbare" Nodelocked Lizenzen dar. Sie werden - wie echte "Floating" Lizenzen - auf einen FLM-Server ausgestellt und von diesem verteilt. Im Gegensatz zu Floating-Lizenzen werden sie aber nicht direkt nach der Benutzung wieder freigegeben. Jede Instanz einer Named-User-Lizenz wird fest einem Benutzer-Account zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgt automatisch, wenn ein Client eine Lizenz für ein solches Produkt anfordert. Bestehende Zuordnungen können - nach einer gewissen Mindesthaltezeit - hier geändert werden.

Die Mindesthaltezeit beträgt beim ersten Wechsel des Users 24h, beim zweiten 30 Tage.

Auf der Registerseite Named User sind in der Spalte Produkt alle Produkte aufgelistet.[27] Die Spalten Anzahl zugewiesen, noch frei, Gesamt und Letzte Änderung geben für jedes Lizenzprodukt Zusatzinformationen.

"Named User" tabbed page

"Named User" tabbed page

Es gibt für jedes Lizenzprodukt zwei mögliche Grundeinstellungen:

  1. Automatisch zuweisen? = Ja

    Das Auswahlkästchen in der Spalte Automatisch zuweisen? ist aktiviert. Dies ist die Default-Einstellung.

    Sobald ein Client die Lizenz im Auswahldialog des Moduls anfordert, wird sie ihm aus dem Pool der vorhandenen Lizenzen dynamisch zugeteilt.

    Alle Benutzer, die jemals auf den FLM-Server zugegriffen haben, werden unter Bekannte Benutzer angezeigt. Alle Benutzer, denen eine Lizenz zugewiesen wurde, werden unter Zugewiesene Benutzer angezeigt.

    In der Spalte Zuweisungsart wird "Automatisch" angezeigt.

  2. Automatisch zuweisen? = Nein

    Das Auswahlkästchen in der Spalte Automatisch zuweisen? ist deaktiviert.

    In diesem Fall muss der gewünschte Benutzer administrativ, manuell für ein Lizenzprodukt zugewiesen werden.

    Alle Benutzer, die jemals auf den FLM-Server zugegriffen haben, werden unter Bekannte Benutzer angezeigt. Fall der gewünschte Benutzer noch nicht aufgelistet wird, fügen Sie ihn mittels Eingabefeld und Klick auf die Schaltfläche Hinzufügen hinzu.

    1. Markieren Sie ein Lizenzprodukt.

    2. Selektieren Sie im Dialogbereich Bekannte Benutzer den gewünschten Benutzer.

      Sollte die Liste sehr lang sein, können Sie mit einem beliebigen Teilstück des Benutzernamens filtern.

    3. Fügen Sie den Benutzer mittels Hinzufügen oder Ersetzen im Dialogbereich Zugewiesene Benutzer hinzu. In der Spalte Zuweisungsart wird "Manuell" angezeigt.

      [Hinweis] Hinweis

      Ersetzen ist erst nach Ablauf der Sperrzeit möglich.

    4. Wenn alles korrekt eingestellt ist, klicken Sie auf Speichern.

      Speichern...

      Speichern...

      [Hinweis] Hinweis

      Wenn Sie irrtümlich eine Änderung vorgenommen haben, verlassen Sie den Dialog ohne zu speichern; denn selbst wenn Sie die Ausgangssituation wieder herstellen und speichern, wird eine neue Sperrzeit eingetragen.

      Mit Entfernen können Sie einen mit Hinzufügen zugefügten Benutzer im Dialogbereich Zugewiesene Benutzer wieder entfernen; allerdings nur solange noch nicht gespeichert wurde.

Unabhängig von der Einstellung unter Automatisch zuweisen? kann nach Ablauf der Mindesthaltezeit/Sperrzeit mittels Ersetzen ein anderer Benutzer zugewiesen werden.



[27] Named User Lizenzen haben am Ende des Produktcodes das Kurzzeichen 'D'.