Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
![]() |
Bei PARTsolutions ohne ERP-Integration wird eine zusätzliche, "virtuelle" Spalte CNSMAT eingeblendet. Vor dem Teileexport wählen Sie dort das gewünschte Material aus.
In der
Konfigurationsdatei material.cfg
stellen Sie ein, welche
Werkstoffe im PARTdataManager im
Dialogfenster Wert eingeben
angezeigt werden sollen.
Für die Konfiguration dieser Datei besteht im Kategorie-Baum von PARTadmin eine eigene Maske.
Informationen zur Übergabe des Materialattributes ans CAD finden Sie unter Abschnitt 2.2.5, „Materialmapping“.
Informationen zur Aufnahme des Materials in den Dateinamen finden Sie unter Abschnitt 2.2.2.2, „Dateiname: Generierungsoptionen einstellen (Schlüssel "FileName")“. Per Default wird eine vorhandene Materialinformation in den Dateinamen aufgenommen.
Zurück | Nach oben | Weiter |
1.7.5.11. ifacecommon.cfg | Zum Anfang | 1.7.5.13. material_assign.cfg (mit ERP-Kopplung) |