![]() |
Der Befehl wird normalerweise nicht benötigt, sondern nur zur Fehlerbehebung.
Sollte der
Eintrag der Versionsnummer in der Projektdatei (verhist.cfg
) und in der LinkDB (Spalte Version) abweichend sein, kann das Projekt
im PARTdataManager nicht angezeigt
werden.
Dies könnte z.B. entstanden sein durch Löschen und Neuinstallation eines Kataloges.
Im PARTdataManager erscheint dann folgende Fehlermeldung:
Mit dem Kontextmenübefehl Versionsnummern korrigieren kann der Eintrag in der LinkDB einfach korrigiert werden.
Während des Korrekturlaufs werden auch Variablen, die sich evtl. geändert haben, und der MIdent angepasst. Bearbeitete Zeilen werden in der LinkDB mit korrekter Versionsnummer neu angelegt. In der Spalte ACTIVE_STATE ist der Wert "Gesperrt".
Zurück | Nach oben | Weiter |
4.16.3.3.1. Update ohne Verbindung zur LinkDB | Zum Anfang | 4.16.3.3.3. Strukturtabelle aktualisieren |