![]() |
Das Materialattribut spielt bei der Teileübergabe an das CAD-System eine wichtige Rolle. Ziel ist, dass im CAD entsprechend dem übergebenen Attribut die physikalischen Eigenschaften berechnet und zugewiesen werden.
Der Standardablauf ist folgender:
PARTadmin -> Kategorie -> Konfigurationsdateien -> $CADENAS_SETUP -> if<cadname>.cfg -> Block CreationOptions(is3d) -> Schlüssel Material
Der Schlüssel "Material" definiert, dass der Materialname entsprechend der Definition aus der CNS-Klassifikation geholt wird.
Material=?context.TranslateStringInGlobalOptionArray("MATMAP","",_FORMAT_0("<CLASSPROP(cns,CNSPHYPROP,CNSMAT)>").value())
Bei Verwendung einer ERP-Integration wird das Material standardmäßig aus der Spalte MAT_NAME geholt, ohne ERP-Integration aus der Spalte CNSMAT.
Der ermittelte Name wird dann mit der Mapping-Tabelle unter PARTadmin -> Kategorie Konfigurationsdateien -> $CADENAS_SETUP ->if<cadname>.cfg -> Block MatMap auf den CAD-System Materialnamen abgebildet.
Sollte der Block "MatMap" oder benötigte Materialien fehlen, legen Sie diese einfach selbst an. Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.7.1.4.3, „Blöcke, Schlüssel und Schlüsselwerte bearbeiten“.
Wo die
CNS-Klassifikation den Materialnamen holt, ist in unter $CADENAS_SETUP
-> Konfigurationsdatei ifacecommon.cfg
-> Block
[ClassMapping] festgelegt.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.2.5.2. Materialmapping mit ERP-Integration | Zum Anfang | 2.2.5.3.1. Schlüssel "Material": Alternative Methoden |