![]() |
2.2.4.5. Beispiele
2.2.4.5.1. Nur bei einem
bestimmten Projekt Variablenwert an CAD-Attribut übergeben
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Sie wollen bei einem bestimmten Projekt den Wert einer bestimmten Variablen in ein Attribut auf Seiten des CAD-Systems übergeben?
Prüfen Sie, ob
unter $CADENAS_SETUP, in der Konfigurationsdatei ifacecommon.cfg
, im Block
[CATEGORIES
] der
Schlüssel isProjectFile
deklariert
ist.
isProjectFile=InStr(GetObject("iface.calcnameservice").start("DOC").Format("<PROJECTNAME(0)>").value(),"%0",1)>0
Nun können Sie mit folgendem Eintrag in der CAD-spezifischen Konfigurationsdatei konkrete Projekte ansprechen:
ATTRIBUTENAME(isProjectFile(din_975.prj))=?GetObject("iface.calcnameservice").start(0).Format("<ATTR(L)>").value()
Im vorliegenden Beispiel wird - sofern es sich um das Projekt DIN 975 handelt - das Attribut "L" an das Attribut "Menge" auf Seiten des CAD-Systems übergeben.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.2.4.5. Beispiele | Zum Anfang | 2.2.4.5.2. Benutzerdefinierte Attribute spezifizieren mittels Kategorien |