![]() |
2.2.2.3. Weiterverwendung des V8.1-Pools nach Migration
auf V9
2.2.2.3.1. Dateiname
bei Weiterverwendung des V8.1-Pools
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Der Dateiname soll wie in der Version 8.1 lauten. Dies ermöglicht, ein bereits früher erzeugtes Bauteil, welches im V8.1-Pool liegt, von dort erneut zu verwenden.
![]() |
Wichtig |
---|---|
Hierzu muss mit den V9/V10-Einstellungsmethoden sichergestellt werden, dass der Dateiname gleich lautet wie unter V8.1. Der Dateiname wird über den Schlüssel FileName eingestellt. Orientieren Sie sich hierbei an den Beispielen unter Abschnitt 2.2.2.2, „Dateiname: Generierungsoptionen einstellen (Schlüssel "FileName")“. |
Mit der Standard-Einstellung in V8.1 wurde der Dateiname mit Unterstrichen erzeugt.
Zylinderschraube_ISO_4762_M20x90.ipt
Von der Standard-Einstellung in V9 ausgehend, müssen Sie toFileName("_") gegen alnum("_") ersetzen, um den Dateinamen weiterhin wie unter V8.1 zu erzeugen.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.2.2.3. Weiterverwendung des V8.1-Pools nach Migration auf V9 | Zum Anfang | 2.2.2.3.2. Poolpfad für Normen bei Weiterverwendung des V8.1-Pools |