Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Wie und woher kommen Datensätze in die LINKDB?
Über Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen im PARTdataManager.
Im Eingabefenster Neue Ident-Nummer muss entweder manuell eine ERP_PDM_NUMBER vergeben werden oder diese wird automatisch mit einem Zeitstempel erzeugt.[78]
Das Eingabefenster kann optional erweitert werden, so dass an dieser Stelle z.B. auch Material, Preise oder beliebige andere Felder aus der LinkDB angezeigt werden.[79]
Über Zeile hinzufügen im PARTlinkManager.
Dieser Datensatz besteht nur aus einer ERP_PDM_NUMBER und muss noch mit einem Teil verknüpft werden. Siehe Abschnitt 4.13.1.2.1, „ERP-Nummer mit PARTlinkManager einpflegen“.
Import in die LinkDB aus Verzeichnisbaum mittels Dieses Projekt in die Datenbank importieren.
Diese Datensätze besitzen noch keine ERP_PDM_NUMBER und werden nach dem Import als rote Zeile dargestellt.
Siehe Abschnitt 4.13.1.2.2, „Importieren eins Projektes in die LINKDB – ERP-Nummer zuweisen“.
Bei der initialen Befüllung der LinkDB mit PARTdataCenter. Siehe Abschnitt 3.1, „Artikelzuordnung (initiale Befüllung der LinkDB)“ in PARTwarehouse - Handbuch.