Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Sie können beliebige Informationen aus Drittsystemen nach PARTsolutions mit ERP-Kopplung (in die Linkdatenbank) übertragen.
Bei PARTsolutions mit ERP-Kopplung gibt es drei grundsätzliche Anforderungen bezüglich Datenübernahme und Kopplungen.
Zyklische
Datenaktualisierung wird realisiert per Scripting durch nightupdate.vbb
. Details hierzu finden
Sie unter Abschnitt 4.14.3.5, „Konfigurationsdatei nightupdate.cfg“.
Die Identifikation des jeweils korrekten Datensatzes erfolgt über die Materialstamm-Nr. bzw. die ERP_PDM_NUMBER.
Ist ein Datensatz eindeutig zugeordnet, können Informationen aus beliebig viele Informationen aus ERP-Spalten in die Linkdatenbank übertragen werden.
Die folgende Abbildung zeigt das Beispiel einer Aktualisierung der Spalten Artikelpreis und Lagerbestand.
Die Lizenz "CSN2005*PSDEV*PIDENT" muss vorhanden sein.
Änderungen im ERP-System werden zyklisch (z.B. täglich, aber auch mehrmals täglich, meist in der Nacht) seitens des ERP-Systems in Form einer CSV-Datei exportiert. Die CSV-Datei enthält nur die während eines Zyklus' geänderten Datensätze.
Es wird mittels "Geplante Aufgaben" ein Job definiert (entsprechend des Export-Zyklus' seitens des ERP-Systems).
Hierbei
wird das Skript nightupdate.vbb
aufgerufen;
entweder mit oder ohne zusätzliche Angabe der
Konfigurationdatei:
Ohne explizite Angabe der Konfigurationsdatei:
"%cadenas%\bin\x86\32\cscripthost.exe" "%cadenas_setup%\scripts\erp\nightupdate.vbb"
Das
Skript verwendet die nightupdate.cfg
aus
$CADENAS_SETUP
.
Mit zusätzlicher Angabe einer Konfigurationsdatei. Dies kann sinnvoll sein, wenn mit verschieden aufgebauten CSV-Dateien gearbeitet wird.
"%cadenas%\bin\x86\32\wscripthost.exe" "%cadenas_setup%\scripts\erp \nightupdate.vbb" "nightupdate.cfg"
Das Skript
liegt unter $CADENAS_SETUP\scripts\erp\nightupdate.vbb
.
Beachten Sie bitte auch die Hinweise in der Skriptdatei selbst.
Die
Konfigurationsdatei liegt unter $CADENAS_SETUP\nightupdate.cfg
.
In der
Konfigurationsdatei nightupdate.cfg
werden
spezifische Anpassungen vorgenommen.
Die geänderten Datensätze des Drittsystems werden entsprechend der Vorgaben in die LinkDB geschrieben.
Hinweis | |
---|---|
Detaillierte
Informationen zur Konfigurationsdatei |
Hinweis | |
---|---|
Zur Aktualisierung des Suchindex finden Sie Informationen unter Abschnitt 4.5.9, „Weitere Informationen“ -> "Automatische Index-Updates". Ein veraltetes
Konzept ist das Update per Scripting durch |