Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
![]() |
%CADENAS_SETUP%/ifdscsapplm.cfg
Hier werden alle die Schnittstelle betreffenden Konfigurationen vorgenommen.
CADENAS%\iface\plm\ifdscsapplm
Hier liegen Templates für die zur Kommunikation mit ECTR benötigten XML-Dateien und das PlatzierungsMakro, welches von der NX-Schnittstelle benötigt wird, um das Platzieren mittels des SAP Platzierungsdialog zu ermöglichen.
Die Schlüssel in der .cfg-Datei sind mit erklärenden Kommentaren versehen.
In den XML Templates sind am Anfang der jeweiligen Datei Beschreibungen der verwendbaren Steuer-Schlüsselwörter (welche zum Steuern des Erstellungsvorgangs der XML Dateien dienen) beschrieben.
Innerhalb der XML Dateien können in $ eingeschlossene Platzhalter verwendet werden, welche dann vom Interface jeweils durch den Wert, welcher in der zur XML gehörigen AttributMapping Sektion in einem Key gleichen Namens hinterlegt ist, ersetzt werden.
XML: …. NUMBER="$CI_NUMBER$"… cfg: … [XML_CHECKIN] $CI_NUMBER$ = 1234
$CI_NUMBER$ wird in der XML immer durch 1234 ersetzt (…. NUMBER="1234"…) – es kann natürlich auch Code angegeben werden, der dann jeweils den korrekten Wert berechnet.
Die XML Templates können beliebig (vorausgesetzt mit den verfügbaren Steuer-Schlüsselwörtern lässt sich auch die neue Struktur definieren) angepasst werden, indem neue Tags hinzugefügt oder alte entfernt werden.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.3.7.1. Systemvoraussetzungen | Zum Anfang | 3.3.7.2.1. Die Schlüssel im Einzelnen |