Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Noch vor der Aktivierung der PARTsolutions - Vault - Integration sollte in Vault ein CADENAS Bibliotheksordner angelegt werden. In dieses Verzeichnis wird PARTsolutions zukünftig alle Norm- und Katalogteile (inkl. Baugruppen) speichern. Die Bibliothek sollte NICHT auf einem zentralen Laufwerk liegen!
Der Name des
gewählten Ordners kann in der Datei %CADENAS_SETUP%/ifvault.cfg
eingestellt werden. Dort findet sich der Parameter ROOTFOLDER. Die Voreinstellung
ist $/CADENAS.
Für einzelne Kataloge oder Kataloggruppen kann auch mit speziellen Unterordnern gearbeitet werden (siehe Abb. „CADENAS Bibliotheksordner anlegen“).
Die VAULT-CAD Kopplung wird alle Teile, die in den Baugruppen verwendet werden, zusätzlich unter den jeweiligen Baugruppen verlinken:
Sie finden also eine von PARTsolutions exportierte Schraube zuallererst im Ordner $/CADENAS. Nach der Verwendung in einer Baugruppe finden Sie dieselbe Schraube auch als Bauteil der Baugruppe wieder. Sollte die Schraube als ein Bestandteil einer PARTsolutions Baugruppe benötigt werden, so findet sie sich dann zusätzlich auch noch unter dieser Baugruppe wieder.
Ein Überblick, an welcher Stelle die Schraube überall verbaut ist, findet sich in Vault beim jeweiligen Bauteil unter der Registerseite „Wiederverwendung“:
Auf der Registerseite "Referenzen" sehen Sie, welche Einzelteile von einer Baugruppe verwendet werden.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.3.11.3. Installation | Zum Anfang | 3.3.11.5. Einstellungen der Inventor Projekte |