Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Zur Aktivierung der Schnittstelle sind folgende Schritte nötig:
Pfad zur Dokumentenbibliothek einstellen:
Die
Konfigurationsdatei unter $CADENAS_SETUP/ifinsight.cfg
enthält im Block Common
, im Schlüssel
InsightUrl
als
Wert den Pfad zur Dokumentenbibliothek.
[Common] InsightUrl=http://ininsightst2:22998/dlib/CADENAS
Aktivierung der Schnittstelle:
Die
Konfigurationsdatei unter $CADENAS_SETUP/meta_plm_ifinsight.cfg
enthält im Block PLM
, im Schlüssel ACTIVE_CONDITION
nach der
Installation den Wert "false". Zur Aktivierung muss hier auf "true"
geändert werden.
[PLM] ACTIVE_CONDITION=true
Native Teile in PDM einchecken:
Legen Sie
in der Konfigurationsdatei unter $CADENAS_SETUP/ifsolidedge.cfg
im
Block NativeCheckin
den Schlüssel
CopyNativeFiles
an und setzen sie
ihn auf den Wert '0'.
Hierdurch werden native CAD-Teile beim Aufruf von Menü PARTsolutions -> Eigene Teile/Features Bibliothek -> Aufnehmen ("Native Checkin") im PDM-System verwaltet.
(Ist
CopyNativeFiles
auf '1' gesetzt, werden die Teile in PARTsolutions im "Pool" unter
$CADENAS_DATA\pool\insertpool\23d-natives\...
verwaltet.)[49]
[NativeCheckIn] CopyNativeFiles=0
[49] Wird der Schlüssel nicht angelegt, ist dies gleichbedeutend mit einer Konfiguration auf Wert '1'.
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.3.4.2. Schreibrecht Dokumentenbibliothek | Zum Anfang | 3.3.5. Model Manager für CoCreate Modelling |