powered by CADENAS

Manual

Manual

3.3.4.3. Aktivierung der Schnittstelle

Zur Aktivierung der Schnittstelle sind folgende Schritte nötig:

  • Pfad zur Dokumentenbibliothek einstellen:

    Die Konfigurationsdatei unter $CADENAS_SETUP/ifinsight.cfg enthält im Block Common, im Schlüssel InsightUrl als Wert den Pfad zur Dokumentenbibliothek.

    [Common] 
    InsightUrl=http://ininsightst2:22998/dlib/CADENAS
  • Aktivierung der Schnittstelle:

    Die Konfigurationsdatei unter $CADENAS_SETUP/meta_plm_ifinsight.cfg enthält im Block PLM, im Schlüssel ACTIVE_CONDITION nach der Installation den Wert "false". Zur Aktivierung muss hier auf "true" geändert werden.

    [PLM] 
    ACTIVE_CONDITION=true
  • Native Teile in PDM einchecken:

    Legen Sie in der Konfigurationsdatei unter $CADENAS_SETUP/ifsolidedge.cfg im Block NativeCheckin den Schlüssel CopyNativeFiles an und setzen sie ihn auf den Wert '0'.

    Hierdurch werden native CAD-Teile beim Aufruf von Menü PARTsolutions -> Eigene Teile/Features Bibliothek -> Aufnehmen ("Native Checkin") im PDM-System verwaltet.

    (Ist CopyNativeFiles auf '1' gesetzt, werden die Teile in PARTsolutions im "Pool" unter $CADENAS_DATA\pool\insertpool\23d-natives\... verwaltet.)[49]

    [NativeCheckIn] 
    CopyNativeFiles=0


[49] Wird der Schlüssel nicht angelegt, ist dies gleichbedeutend mit einer Konfiguration auf Wert '1'.