Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Materialmapping wird benutzt, um den internen PARTsolutions Materialnamen auf den CAD-System Materialnamen zu mappen.
Per Default wird der Materialname aus der CNS-Klassifikation geholt.[42]
Dies in unter PARTadmin -> Kategorie -> Konfigurationsdateien -> $CADENAS_SETUP -> if<cadname>.cfg -> Block CreationOptions(is3d) -> Schlüssel Material festgelegt.
?context.TranslateStringInGlobalOptionArray("MATMAP","",GetObject("iface.calcnameservice") .start(0).Format("<CLASSPROP(cns,CNSPHYPROP,CNSMAT)>").value())
Der ermittelte Name wird dann mit der Mapping-Tabelle unter PARTadmin -> Kategorie Konfigurationsdateien -> $CADENAS_SETUP -> if<cadname>.cfg -> Block MatMap auf den CAD-System Materialnamen abgebildet.
Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die beiden für das Materialmapping relevanten Blöcke.
Sollte der Block "MatMap" oder einzelne Schlüssel fehlen, legen Sie diese einfach selbst an. Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.1.7.3, „Konfigurationsdateien Funktionen“.
Block "CreationOptions(is3d)" -> Schlüssel "Material" + Block "MatMap" -> einzelne Materialschlüssel
Für einige CAD-Systeme steht die Mapping-Tabelle in der Kategorie CAD-Integration zur Verfügung.
Schlüsselname: PARTsolutions - Schlüsselwert: CAD-System
[42] Wo die CNS-Klassifikation den Materialnamen holt, ist in unter $CADENAS_SETUP -> Konfigurationsdatei partsol.cfg -> Block VARTOCLASSMAPPING festgelegt. Per Default ist hier die Tabellenspalte "MAT_NAME" eingestellt.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.2.4.4.3. Standard-Attribute in mehreren Sprachen ausgeben | Zum Anfang | 2.2.5.1. Materialspalte ohne ERP-Integration |