Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Im Dialogbereich Verbundene Server erstellen Sie einen Master-Backup-Verbund. Die Verwendung eines Backup-Servers ist immer zu empfehlen, um bei einem Ausfall des Master-Servers weiter arbeiten zu können. Im Backupmodus ist dies bis zu 12 Stunden möglich. Noch sicherer ist es, drei V9-FLM-Server einzusetzen. So kann man, solange 2 von 3 verfügbar sind, unbegrenzt arbeiten.
![]() |
Hinweis |
---|---|
Zuallererst sollten Sie sicherstellen, dass Sie eine Lizenzdatei besitzen, in der alle benötigten Server eingetragen sind. |
Im Folgenden ist die Vorgehensweise detailliert beschrieben:
Damit Sie den FLM-Server administrieren können, müssen Sie sich zuerst mit ihm verbinden. Ohne Verbindung sind alle Registerseiten inaktiv.
Klicken Sie auf die Schaltfläche .
-> Es öffnet sich das Dialogfenster Verbindung mit FLM-Server herstellen....
Wählen Sie eine der drei folgenden Optionen:
Server aus lokaler Konfiguration übernehmen
Es wird derjenige Server ausgewählt, der auch unter Kategorie Clients -> Registerseite Allgemein -> Dialogbereich Floating ausgewählt ist. Bestätigen Sie mit .
Bestehenden Lizenzserver konfigurieren
Es werden alle im Netz gefundenen FLM-Lizenzserver aufgelistet. Markieren Sie den gewünschten Lizenzserver und bestätigen Sie mit .
Neu installierten Lizenzserver konfigurieren
Es werden neu aufgesetzte Lizenzserver angezeigt (mit PASSIVE, PASSIVE), die noch nicht konfiguriert sind (noch nicht als Master oder Backup definiert wurden). Markieren Sie den gewünschten Lizenzserver und bestätigen Sie mit .
Erst nachdem eine Lizenzdatei eingespielt wurde und auf geklickt wurde, wechselt die Anzeige auf MASTER, bzw. BACKUP.
Nachdem die Verbindung hergestellt ist, sind alle Registerseiten aktiviert und Sie können Einstellungen vornehmen. Per Default ist die Registerseite Lizenzen ausgewählt. Sofern Lizenzen bereits eingespielt wurden, werden diese angezeigt.
Die einzelnen Spalten zeigen Informationen zu Name, Typ (Master oder Passive), Rolle (Master oder Backup), Status, Version (8.1 oder >=9.03) und Hostid (alle gültigen sind mit "/" separiert aufgeführt).
Die Schaltflächen , , und sind nun ebenfalls aktiviert.
Um irgendwelche Änderungen, die Sie auf den Registerseiten vorgenommen haben, zu übernehmen, müssen Sie die Schaltfläche klicken (nicht das Icon oben).
Mittels wird der verbundene Server getrennt und nicht mehr angezeigt.
Die Vorauswahl nach ist immer Neu installierten Lizenzserver konfigurieren.
Solange noch nicht gespeichert wurde oder der Lizenzserver nicht in der Lizenzdatei als Backupserver eingetragen ist, wird der Backupserver als PASSIVE angezeigt, ansonsten als BACKUP.
Mit Klick auf erscheint eine Warnung. Wenn Sie mit bestätigen, werden alle lokalen Lizenz-Dateien gelöscht und die Server erscheinen wieder als PASSIVE. Somit haben Sie die Möglichkeit, die Konfiguration erneut zu beginnen.