Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Der zentrale Service PARTapplicationServer kann nun auch für PARTsolutions eingesetzt werden und ersetzt den Suchserver. Bislang wurde dieser nur für CADENAS Apps, PARTcommunity Mobile und zeitweise als PARTserver Backend eingesetzt. Nun wird dieselbe Technik auch für PARTsolutions verwendet. Der Benutzer kann Kataloge wie gewohnt durchsuchen, auch dann, wenn der Katalog-Server sich an einem anderen Firmenstandort befindet. Es gibt nur noch EIN DATA-Verzeichnis.
Anwendungsfälle für den PARTapplicationServer:
Nutzung von CADENAS App (Der PARTapplicationServer befindet sich auf CADENAS Seite).
Nutzung durch PARTsolutions V9.8 um Verteilung und Synchronisation der Katalogdaten zu vermeiden (Der PARTapplicationServer befindet sich auf Firmenseite).
Zukünftig kann ein PARTsolutions (auf Firmenseite) auch den CADENAS-Katalogserver nutzen. So können Wartungsaufwände auf Seiten des Kunden eingespart werden. (Herstellerkataloge auf CADENAS-PARTapplicationServer und Eigenteile auf einem Inhouse-PARTapplicationServer.)
Zugriff von Drittsystemen wie beispielsweise PDM-Systemen auf den Inhouse-PARTapplicationServer, um Zusatzinformationen anzuzeigen.
Zugriff von Drittsystemen wie beispielsweise CAD-Systemen auf den CADENAS-Website-PARTapplicationServer, um direkt von dort CADENAS-Inhalte anzuzeigen.
Durch den Einsatz des PARTapplicationServers ergeben sich folgende Vorteile:
Replizieren von $CADENAS_DATA entfällt
Je größer die Katalogdatenbank ist, mit desto mehr Zeitaufwand ist das Replizieren verbunden.
Mit V9.08 müssen Katalogdaten nicht mehr zu anderen Standorten repliziert werden. Das Replizieren kann entfallen, da der PARTapplicationServer wesentlich schneller ist. Sollte es aus Performancegründen dennoch vorteilhaft sein, kann an Nebenstandorten zusätzlich mittels SQUID gecacht werden.
Durch den Einsatz des PARTapplicationServer ist es möglich, die Kataloge nur an einem Standort zu installieren und alle Clients - egal an welchem Standort - verbinden sich mit dem PARTapplicationServer.
Insofern spielen Verbindungsgeschwindigkeit und Latenzzeit und damit das Cachen eine Rolle. Der Cache hält einmal herunter geladene Teile solange vor, bis sie veraltet sind.
Die beiden folgenden Abbildungen zeigen die Multisite-Installationsstruktur bis V9.07 und ab V9.08 im Vergleich:
Höhere Sicherheit - Kein Benutzerzugriff auf $CADENAS_DATA
Das neue Konzept führt zu höherer Sicherheit: Ein direkter, dateibasierter Zugriff auf die Geometrien ist nicht möglich. Es erfolgt kein direkter Zugriff mehr auf $CADENAS_DATA. Somit müssen keine Zugriffsrechte für Benutzer auf $CADENAS_DATA gegeben sein.
Direkter Zugriff auf $CADENAS_DATA nur durch Administration
Nur die Anwendungen PARTdataManager und Seamless benutzen den PARTapplicationServer und haben somit keinen direkten Zugriff auf $CADENAS_DATA.
Administrative Anwendungen wie PARTadmin greifen weiterhin mit Schreibrechten direkt auf das 23d-libs-Verzeichnis zu, da diese hier Änderungen vornehmen.
PARTapplicationServer auch bei Einzelplatz-Installation
Der
PARTapplicationServer wird auch bei
Einzelplatz-Installation verwendet
(automatisch mit der pdatamgr.exe
gestartet).
Dies hat den Vorteil, dass die Suche ausgegliedert ist und von allen
Programmen (beispielsweise PARTdataManager
und Seamless) auf der betreffenden Maschine
genutzt werden kann. Somit steht mehr freier Arbeitsspeicher zur
Verfügung, was wiederum der Suchgeschwindigkeit zu Gute kommt.