Als Bestandskunde beachten Sie bitte Folgendes:
Sie müssen die V8.1 deinstallieren, bevor Sie eine höhere Version installieren können.
Kataloginstallation / DATA-Verzeichnis - Bestehende Daten weiterverwenden?
Das DATA-Verzeichnis bleibt bei der Deinstallation erhalten. Dazu gibt es im PARTadmin einen Migrationsassistenten (siehe Migration). Allerdings sind dann weder die Volltextsuche, noch die verbesserte Geometrische Suche nutzbar. Deswegen ist die Migration hauptsächlich für Eigenteilkataloge und native Kataloge empfohlen. Für unsere mitgelieferten Kataloge empfehlen wir, diese über die Katalog-DVDs oder PARTadmin -> Katalogupdate -> Online auf den neuesten Stand zu bringen.
Intelligente Platzierungsmethoden
Für bestimmte Bauteile wie z.B. Schrauben, Muttern, Scheiben und Lager stehen ab V9 intelligente Platzierungsmethoden zur Verfügung (vergleiche hierzu Abschnitt 2.6.1, „Einfügen 3D aus der Norm- und Kaufteile Bibliothek“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender und Abschnitt 2.2.3, „Intelligentes Platzieren bei Normteilen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration). Für V8-Bauteile werden diese evtl. nicht unterstützt.
Geändert Bezeichnung aller Normteile (Level of Detail)
Die Bezeichnungen aller Normteile nach der Übertragung ins CAD haben sich geändert. Der Hintergrund ist, dass die Geometrien weitreichend verändert wurden, damit Level of Detail möglich wird.
Standardmäßig werden in den Normenkatalogen aufgrund der geänderten Bezeichnungen im CAD-Pool neue Teile erzeugt werden. Sie können aber per Konfiguration der Namensregel das alte Verhalten herstellen. Beachten Sie auch die Einstellung für "FlatPool " (Pool mit Unterverzeichnissen oder flache Hierarchie). Sollten Sie diese Einstellung für Ihr Unternehmen geändert haben, stellen Sie dieselbe Option wieder her.
Siehe hierzu Abschnitt 2.2.2, „Dateiname (Schlüssel "FileName") und Poolpfad (Schlüssel "poolpath") einstellen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
CAD-Werkteile im nativen CAD-Format in PARTsolutions aufnehmen
Wenn Sie mit V8.1 CAD-Werkteile im nativen CAD-Format in die PARTsolutions "Eigene Bibliothek" aufgenommen haben,[13] kontaktieren Sie vor einem Update unseren Support bzw. Consulting. Um die Kompatibilität zu gewährleisten, müssen spezielle Einstellungen vorgenommen werden.
Umgebungsvariablen, Registry-Einträge
Sollten aus älteren Installationen noch Einträge, bzw. Variablen gesetzt sein, müssen diese entfernt werden, damit die Sprachumstellung in PARTadmin regelrecht funktioniert.
Bei der Sprachauswahl hat sich das Verhalten von PARTadmin mit PARTsolutions Version 9 geändert!
Mit Versionen < 9 schreibt PARTadmin auf die Umgebungsvariable $CADENAS_LANGUAGE.
Mit Versionen >= 9 schreibt PARTadmin auf $CADENAS_USER/partsolu.cfg. ($CADENAS_LANGUAGE kann, wenn dies ausdrücklich gewünscht ist, weiterhin benutzt werden. Die Prioritäten entnehmen Sie der Liste im folgenden Listenpunkt.)
Durch die Umstellung ist es nun Benutzern ohne PARTsolutions Administrationsrechte (und Betriebssystem Administrationsrechte) möglich, am Clientrechner die Spracheinstellung vorzunehmen.
Im Folgenden werden Komponenten, die auf die Spracheinstellung wirken, mit ihrer Priorität aufgelistet:
Lizenzverwaltung (wichtige Hinweise für Bestandskunden mit V9.02 und kleiner)
Zur V9.03 wurde die Lizenzverwaltung komplett überarbeitet. Aufgrund der vielen Neuerungen und Vereinfachungen ist ein neuer Lizenzdienst für die Verwaltung von Floating-Lizenzen notwendig. Sollten Sie bereits einen Lizenzdienst in Verwendung haben, so ist es notwendig diesen vorab zu beenden. Ein Parallelbetrieb auf dem gleichen Server ist standardmäßig nicht vorgesehen. Detaillierte Informationen zum Lizenzdienst finden Sie unter Abschnitt 3.4, „FLM-Server-Installation - Lizenzen beantragen/einspielen“.
eCATALOGsolutions für V9 ist mit der V9.02 freigegeben. Sprechen Sie sich aber bitte mit dem zuständigen Projektmanager bei CADENAS ab, wenn Sie mit V9 modellieren möchten, damit keine Kollisionen bei der Projektverwaltung entstehen und der Katalog auch online korrekt verfügbar ist.
PARTconnection ist ab V9.02 kein eigenständiges Modul mehr, sondern im PARTdataManager integriert.
PARTshaft wird mit der Version 9 nicht mehr weitergeführt. Die Version 8.1.09 war die letzte Version mit PARTshaft.