powered by CADENAS

Manual

Manual

7.5.1.3.3.1. Schaltflächen im Zusammenhang mit Neue 2D-Zeichnung

Im allgemeinen Umgang mit den Schaltflächen gilt folgendes:

  1. Button mit einfachem Mausklick aktivieren. -> Die Funktion des Buttons “hängt“ am Mauspfeil.

  2. Mauspfeil an die gewünschte Stelle innerhalb der Zeichnung bewegen. -> Je nach gewähltem Befehl wird der Objektfang (Kreissymbol) sichtbar.

  3. Funktion des Buttons durch einfachen Mausklick an der gewünschten Stelle ausführen (z.B. „Linie einfügen“).

Im Modus Neue 2D-Zeichnung stehen gegenüber dem Sketcher-Modus zusätzlich noch folgende Symbolleisten zur Verfügung:[36]

  • Text Symbolleiste

    Text Symbolleiste

  • Polyline Symbolleiste

    Polyline Symbolleiste

  • Ellipsen Symbolleiste

    Ellipsen Symbolleiste

  • Schraffur Symbolleiste

    Schraffur Symbolleiste

  • Bemaßung Symbolleiste

    Bemaßung Symbolleiste

Im den folgenden Abschnitten werden die Schaltflächen dieser Symbolleisten einzeln erläutert.

7.5.1.3.3.1.1. Text

Text einfügen:

  1. Klicken auf den Button. -> Das Fenster Parameter ändern erscheint.

  2. Geben Sie im Feld Text den gewünschten Wortlaut ein und legen Sie über die restlichen Felder Erscheinungsbild und Position des Textes fest.

  3. Übernehmen Sie die Eingaben mit Ok.

Im Feld Textposition bestimmen Sie die Ausrichtung des Textes zur eingestellten Position X/Y (roter Punkt am A-Symbol).

7.5.1.3.3.1.2. Polyline

Polyline aufbrechen:

Polylines, wie sie beispielsweise beim Schnitt zweier Zylinder entstehen, werden durch diese Funktion in „berechenbare“ Einzelsegmente (Kreisbögen, Ellipsen, etc.) zerlegt.

Als Gruppe von Einzelsegmenten kann die Polyline dann bearbeitet bzw. getrimmt und auch mit „erkennbaren“ Eigenschaften an ein CAD-System übergeben werden.

Im Beispiel rechts (Ausschnitt stark vergrößert) kann die Polyline z.B. per Element zwischen 2 Punkten aufbrechen erfasst und gestutzt werden.

Zeichnung skalieren

Nach Klick auf das Icon öffnet sich das Dialogfenster Zeichnung skalieren.

Geben Sie ins Eingabefeld den gewünschten Wert ein.

Legen Sie optional die Variable SCALE an.

Bestätigen Sie mit Ok.

Es öffnet sich das Dialogfenster Parameter ändern. Hier können Sie den Skalierungsfaktor anpassen und den Referenzpunkt bestimmen.

 

Es öffnet sich das Dialogfenster Parameter ändern. Hier können Sie den Skalierungsfaktor anpassen und den Referenzpunkt bestimmen.

7.5.1.3.3.1.3. Ellipsen

Ellipse durch Pkt. auf Hauptachse und Hülleckpkt.:

  1. Klicken Sie in die Zeichnung, um den Mittelpunkt der Ellipse festzulegen.

  2. Definieren Sie durch einen weiteren Punkt die Lage der Hauptachse.

  3. Definieren Sie einen Eckpunkt des Rechtecks, dem die Ellipse einbeschrieben ist.

Im Fenster Parameter ändern lassen sich Koordinaten durch Werte bzw. Variablen anpassen.

Ellipse durch Punkt auf Hauptachse, Breite und Höhe:

Siehe Ellipse durch Pkt. auf Hauptachse und Hülleckpkt.

Im Fenster Parameter ändern allerdings regulieren Sie die Dimension der Ellipse über Breite und Höhe (s. Abb. rechts).

Ellipse durch Hauptachsenwinkel, Breite und Höhe:

Siehe Ellipse durch Pkt. auf Hauptachse und Hülleckpkt.

Im Fenster Parameter ändern regulieren Sie die Dimension der Ellipse über Breite, Höhe und dem Winkel zwischen x- und Hauptachse (s. Abb. rechts).

Ellipsenseg. durch Pkt. auf Hauptachse, Anfangs- und Endpkt.:

Siehe Ellipse durch Pkt. auf Hauptachse und Hülleckpkt. , dann:

  1. Bestimmen Sie die erste Mittel-punktslinie und damit Startpunkt.

  2. Bestimmen Sie die zweite Mittel-punktslinie und damit Endpunkt.

-> Das Segment, das sich im Uhrzeugersinn zwischen a) und b) befindet, bleibt bestehen!

Start- und Endpunkt lassen sich zudem im Fenster Parameter ändern anpassen.

Ellipsenseg. durch Pkt. auf Hauptachse, Breite und Höhe, Anfangs- und Endpkt.:

Siehe Ellipsenseg. durch Pkt. auf Hauptachse, Anfangs- und Endpkt..

Breite und Höhe lassen sich zudem im Fenster Parameter ändern anpassen.

Ellipsenseg. Pkt. auf Hauptachse, Breite und Höhe, Anfangs- und Endwinkel.:

Siehe Ellipsenseg. durch Pkt. auf Hauptachse, Anfangs- und Endpkt..

Start- und Endwinkel beziehen sich auf die Hauptachse. Beide können im Fenster Parameter ändern angepasst werden.

Ellipsenseg. durch Hauptachsenwinkel, Breite und Höhe, Anfangs- und Endwinkel.:

Siehe Ellipsenseg. durch Pkt. auf Hauptachse, Anfangs- und Endpkt..

Im Fenster Parameter ändern bestimmen Sie die Dimension der Ellipse zusätzlich über den Winkel zwischen x- und Hauptachse.

7.5.1.3.3.1.4. Schraffur einfügen

Schraffur einfügen:

  1. Markieren Sie die zu schraffierende Fläche, indem Sie bei gehaltener Shift- und Maustaste einen Rahmen darum ziehen.

  2. Betätigen Sie den Button.

  3. Stellen Sie im Fenster Parameter ändern den Winkel (der Wert 0 steht für 45°!) und die Rasterweite (Abstand der Schraffurlinien) ein.

[Hinweis] Hinweis

Nur geschlossene Elemente können schraffiert werden.

7.5.1.3.3.1.5. Bemaßungsmodus

Der Bemaßungsmodus kann aufgerufen werden unter:

  • PARTdataManager -> Schaltfläche 2D-Ableitung -> Dialogfenster 2D-Ansicht -> Kontextmenü

  • PARTdesigner -> Menü Datei -> Neue Zeichnung

Rufen Sie den Bemaßungsmodus mit der entsprechenden Werkzeugleiste per Kontextmenübefehl oder Schaltfläche auf.

Horizontalmaß an 2 Punkte:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie den Ersten Punkt an. Beachten Sie dabei, dass ein Punkt erst erfasst ist, wenn der Fang erscheint.

  3. Klicken Sie den zweiten Punkt an.

  4. Klicken Sie an die Stelle, an welche die Bemaßung platziert werden soll.

  5. Legen Sie im Fenster Parameter ändern den Maßtext (der Ausdruck {AUTOMATIC%0} steht für den gemessenen Wert), den Offset (Abstand zwischen Maßtext und gemessener Linie),die Höhe (Schriftgrad des Maßtextes) und die Pfeilgröße fest.

Höhe: 3.5; Offset: 5.58...; Pfeilgröße: 3.5

Höhe: 3.5; Offset: 5.58...; Pfeilgröße: 3.5

Parameter ändern

Parameter ändern

Vertikalmaß an 2 Punkte:

Siehe Horizontalmaß an 2 Punkte

Parallelmaß an 2 Punkte:

Siehe Horizontalmaß an 2 Punkte

Durchmessermaß mit Winkel und Abstand:

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie auf den zu bemaßenden Kreis. --> Die Bemaßungslinie erscheint.

  3. Positionieren Sie die Bemaßung.

Variante 1: Fixieren Sie den Winkel der Linie durch einfachen Mausklick. Ziehen Sie anschließend die gesamte Bemaßung auf die gewünschte Position und legen Sie sie per Mausklick ab.

Variante 2: Fixieren Sie Winkel und Position der Bemaßung per Mausdoppelklick „in einem Aufwasch“.

[Hinweis] Hinweis

Den Winkel (bezüglich der x-Achse) der Bemaßung können Sie selbstverständlich im Fenster Parameter ändern anpassen.

Variante 1

Variante 1

Variante 2

Variante 2

Parameter ändern

Parameter ändern

Radialmaß mit Winkel und Abstand:

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie auf den zu bemaßenden Kreis bzw. Kreisbogen. --> Die Bemaßungslinie erscheint.

  3. Positionieren Sie die Bemaßung.

Den Winkel (bezüglich der x-Achse) der Bemaßung können Sie wiederum im Fenster Parameter ändern anpassen.

0° liegt auf der Winkelhalbierenden des Kreissegments.

Halbmaß von Punkt an Linie:

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie auf die Bezugslinie (Spiegelachse).

  3. Klicken Sie auf den Punkt, dessen Abstand zur Bezugslinie bemaßt werden soll.

  4. Positionieren Sie die Bemaßung.

    --> Das Fenster Parameter ändern wird geöffnet.

  5. Passen Sie die Bemaßung ggf. über die Eingabefelder an.

[Hinweis] Hinweis

Rotationssymetrische Punkte werden mit Hilfe der Funktion Halbmaß von Punkt an Linie bemaßt. Dabei beschreibt die dargestellte Maßlinie nur die halbe Maßstrecke (deshalb „Halbmaß“), der Maßwert jedoch die ganze Maßstrecke!

Winkelbemaßung an 2 Linien:

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie auf die erste Linie (Uhrzeigersinn beachten!).

  3. Klicken Sie auf die zweite Linie.

  4. Positionieren Sie die Bemaßung. --> Das Fenster Parameter ändern wird geöffnet.

  5. Passen Sie die Bemaßung ggf. über die Eingabefelder an.

Abstandsmaß von Punkt an Linie:

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche.

  2. Klicken Sie auf die Bezugslinie.

  3. Klicken Sie auf den Punkt, dessen Abstand zur Bezugslinie bemaßt werden soll.

  4. Positionieren Sie die Bemaßung. --> Das Fenster Parameter ändern wird geöffnet.

  5. Passen Sie die Bemaßung ggf. über die Eingabefelder an.

Bemaßungen anpassen...

Beim Öffnen des Dialoges werden alle Bemaßungen farblich gekennzeichnet. Mit Klick auf Winkelmaße abwählen werden diese nicht in die Änderung einbezogen.

Zu ändernde Attribute:

  • Texthöhe

  • Textabstand (Offset)

  • Maßtext

  • Anzahl Nachkommastellen

Setzen Sie bei dem gewünschten Attribut den Haken.

Bestimmen Sie die Art der Änderung:

  • Skalieren

  • Auf festen Wert setzen

  • Offset addieren

Tragen Sie ins Eingabefeld den gewünschten Wert ein.

Starten Sie die Änderung mit Anwenden.

Wenn Sie eine Bemaßung selektieren, erscheint diese in roter Farbe und es kann das Kontextmenü aufgerufen werden.

  • Parameter ändern...

    Ruft das Dialogfenster Parameter ändern erneut auf.

  • Schritt löschen

  • Schritt inklusive abhängiger löschen



[36] Eine Beschreibung aller anderen Schaltflächen finden Sie unter Abschnitt 7.5.4.3, „Funktionsbuttons“.