Nun werden Regeln definiert, die einen korrekten Aufbau des Assemblies gewährleisten.
Am Anfügepunkt
( ) des Dummy-Teils (base_dummy) wird
das Anfügeteil "fluegel1" mit seinem Anfügepunkt "mitte" mittels einer Regel angefügt.
Wählen Sie unter Anfügeteil "fluegel1" und unter Anfügepunkt "mitte".
Aktivieren Sie besser nicht die Option Exklusiv, außer Sie sind sich sicher, dass der Anfügepunkt nur von einem Teil verwendet wird.
Aktivieren Sie evtl. die Option Richtung umkehren, um das Teil korrekt zu positionieren. (Im Falle der Verbindung zwischen base_dummy und "fluegel_1" ist es richtig, um Flügel 1 in die richtige Lage zu bringen.)
-> Die Verbindung zwischen dem Anfügepunkt "base_dummy" und "fluegel1" wird durch eine Pfeillinie dargestellt.
Verbinden Sie nun mittels weiterer Regeln fluegel1 mit fluegel2 und bolzen oder alternativ fluegel2 mit bolzen.
Nachdem alle Verknüpfungen ausgeführt wurden, ergibt sich folgendes Bild:
Bauen Sie nun im Dockingfenster Aufbau mittels Auswahlliste und Tabellen-Zeilenauswahl im Wechsel die Konfiguration auf.
Um die Winkelstellung variabel steuern zu können, verfahren Sie folgendermaßen:
Rufen Sie bei fluegel1 über
das Kontextmenü des Anfügepunktes (
) das Dialogfenster Eigenschaften der Regel auf.
Nehmen Sie im Bereich Positionierung im Feld Rotation folgenden Eintrag vor:
SCHARNIERDUMMY@ANG
Die Wertebereichsvariable "ANG" befindet sich im Dummy-Teil, welches nicht exportiert wird, aber die Tabelle des Dummy-Teils wird vom Assembly-Tabellenprojekt verwendet. Die Steuerung der Winkelstellung erfolgt so in der Baugruppe.
Sie können nun mittels der Wertebereichsvariablen "ANG" den Öffnungswinkel des Scharniers einstellen.
Wenn Sie
die Assembly-Konfiguration im PARTdataManager öffnen,
sehen Sie nach Auswahl der Schaltfläche Assemblystruktur anzeigen
in einer Grafik, wie die Einzelteile über die
Regeln miteinander verknüpft sind.