![]() |
Projekt din_222.prj wurde auf din_1507.prj umbenannt.
Eine Änderung des Projektnamens wird in der Regel automatisch erkannt, sodass eine Verifizierung nicht nötig ist. Sie erkennen dies am fehlenden Icon im Baum.
Angenommen die Änderung wäre nicht automatisch erkannt worden, dann würde in der rechten Tabelle kein Projekt angezeigt werden.
Weisen Sie in diesem Fall das gewünschte Projekt manuell zu:
Klicken Sie
auf Zielprojekt
hinzufügen.
-> Es öffnet sich das Dialogfenster Projekt suchen oder auswählen.
Wählen Sie die Registerseite Auswählen und browsen Sie zum gewünschten Projekt.
-> Das ausgewählte Projekt wird als Zielprojekt zugefügt und rechts wird dessen Tabelle angezeigt.
Alternativ können Sie auch auf der Registerseite Suchen die Suchfunktion verwenden. Hierzu muss der Volltextsuchindex generiert sein.
Bestätigen
Sie die Zuordnungen mit Klick auf Alle Zuordnungen
bestätigen.
Zurück | Nach oben | Weiter |
6.10.2.4.7. Projekt verschoben | Zum Anfang | 6.10.2.4.9. Projekt mit Wertebereichsvariable gesplittet in 2 Projekte mit fixer Variable |