Aufruf: Festkörper -> Extrudieren...
-> Der Sketch wird in der 3D-Ansicht angezeigt
-> Der Befehl Extrudieren... öffnet das Dialogfenster Extrusionskörper.
Sobald vollständige Eingaben getätigt wurden, erscheint eine Vorschau in der 3D-Ansicht. Änderungen werden unmittelbar angezeigt.
Name: Per Default erscheint "Base extrude <Nummer>". Die Zahl wird mit jeder Extrusion hochgezählt.
Im Feld Länge legen Sie das Maß der Ausdehnung des 2D-Objektes fest.
Sie können Extrusionen auch jeweils an eine Bedingung knüpfen. Mögliche Zeichen sind dabei &, |, !=, =, >, <, >= und <=. |
Beispiel: Der Sketch soll nur extrudiert werden, wenn für die Variable H (Height) ein Wert größer 10 eingestellt ist. |
Konstruktionsschritte (Features), die aufgrund
der Bedingung ausgeschlossen sind,
werden in der 3D Historie
deaktiviert dargestellt und durch ein if-Symbol
( bei Base
bei Cut) gekennzeichnet.
In einigen seltenen Situationen kann es sein, dass die Genauigkeit für die minimale Aufrasterung innerhalb eines Teils für ein bestimmtes Feature erhöht werden muss, um eine bestimmte Geometrie erstellen zu können. Hierzu finden Sie unter Festkörper, Schnitt und Sweep diese Einstellungsoption.