Die folgenden Tabellen sind untergliedert nach Device, Connector, Terminal, Cable und WireGroup.
Die erste Spalte zeigt den BMEcatIdenttifier, die zweite den Komponententyp in E3.series, die dritte das damit verbundene Zertifizierungslevel.
Is there a value list for a property in the eCl@ss advanced BMECAT available, only the Identifier of the current eCl@ss Version from the value list or the plain text of the following Version from the value list are valid.
For the cross section of a wire normally the multi-wired conductor size is used. If this is not available other values could be used.