Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Damit die Übersetzungen in PARTdataManager (Zeilenbeschreibung, 2D-Ableitung, PDF-Datenblatt, etc.) wirklich angezeigt werden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
In PARTadmin muss als Katalogsprache die gewünschte Sprache eingestellt sein.
Die zu übersetzenden Variablen müssen in PARTproject auf der Registerseite Allgemein1 unter Übersetzbare Variablen deklariert sein.
Erst dann werden sie auf der Registerseite Übersetzung angezeigt.
Die Übersetzungen müssen auf der Registerseite Übersetzung in schwarzer Schriftfarbe angezeigt werden. Ausgegraute Anzeige signalisiert lediglich einen Übersetzungsvorschlag. Um Vorschläge zu übernehmen, klicken Sie in das gewünschte Feld und bestätigen mit der Return-Taste oder klicken mit der sekundären Maustaste in das gewünschte Feld, wählen den Kontextmenübefehl Wert bearbeiten und bestätigen mit .
(Übersetzungen werden in der def-Datei des Projekts angelegt)
Im Folgenden sind die Funktionen beispielhaft erläutert:
Einige Beispiele finden Sie im Trainingskatalog im Verzeichnis "translation".[55]
Beispiel 1 - Übersetzung eines fixen Begriffs
[head_cap_bolts] German=Zylinderschrauben Default=Head Cap Screws English=Head Cap Screws
Tragen Sie den Default-Begriff in die Funktion TRANSLATE ein.
TRANSLATE('Head Cap Screws')
Das Ergebnis wäre dann bei Katalogsprache "german" der Begriff "Zylinderschrauben".
Beispiel 2 - Übersetzung einer Variablen
| ||||
[a] Das ist wichtig, da es Merkmalsalgorithmen gibt, die damit auf den internen Wert zugreifen und mit diesem arbeiten. |
Hier im Beispiel wird die Funktion TRANSLATE zusammen mit einer Hilfsvariablen eingesetzt.
[head_cap_bolts] German=Zylinderschrauben Default=Head Cap Screws English=Head Cap Screws
Hier im Beispiel wird im ersten Schritt einer Variablen ein fester Wert zugewiesen. Genausogut kann auch direkt auf eine Tabellenvariable referenziert werden. (Siehe hierzu Beispiel 3.)
A = 'Head Cap Screws'
Übersetzung der Variablen und Zuweisung in eine Hilfsvariable.
B = TRANSLATE(A)
Das Ergebnis wäre dann bei einer Abfrage von "B" bei Katalogsprache "german" der Begriff "Zylinderschrauben"
Beispiel 3 - Übersetzung einer Variablen: Text in der Zeilenbeschreibung übersetzen
Ausgangssituation: Die Spalte TXT enthält zu übersetzende Werte.
Beispiel 4 - Übersetzung einer Variablen: Text in der Zeilenbeschreibung übersetzen
| ||||
[a] Das ist wichtig, da es Merkmalsalgorithmen gibt, die damit auf den internen Wert zugreifen und mit diesem arbeiten. |
Ausgangssituation: Die Spalte TXT enthält zu übersetzende Werte.
Tragen Sie unter PARTproject -> Registerseite Allgemein1 -> Zeilenbeschreibung folgenden Ausdruck ein:
$TXT(SRC=VALDESC).
Die folgenden Abbildungen verdeutlichen den Unterschied zwischen der einfachen Verwendung einer Variablen und obiger Funktion: