Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Folgen Sie den Hinweisen in der Fußzeile:
Klicken Sie auf die entsprechenden Skizzenelemente und -bereiche.
Passen Sie Ihre Eingaben im Dialogfenster Parameter ändern an. Setzen Sie die angelegten Variablen.
Per Default ist DIN158 eingestellt. Ändern Sie evtl. den Wert mittels Listenauswahl.
Per default ist die Checkbox "def." gesetzt. Es wird ein Regelgewinde entsprechend der eingestellten Norm erzeugt.
Sofern Sie ein Feingewinde mit definierten Gewindesteigungen erzeugen wollen, deaktivieren Sie die Checkbox und geben den Variablennamen für die Gewindesteigung ('P') an.
![]() |
Hinweis |
---|---|
Bei einem Feingewinde muss in der Tabelle die Variable 'P' für die Gewindesteigung angelegt sein! Siehe hierzu auch unter Abschnitt 6.9.3.11.1.1.2, „Feingewinde - Varianten“. |
Wird bei bestimmten Gewinden benutzt und ermöglicht eine weitere Spezifizierung.
Sofern Sie die zweite Checkbox aktivieren, können Sie die Abfrage ob Links- oder Rechtsgewinde auch über die Tabelle vornehmen. Tragen Sie in diesem Fall den entsprechenden Variablennamen in das Eingabefeld ein.
Alle Eingaben werden sofort im Sketch dargestellt.
Das Gewinde wird automatisch als kosmetisches Element gekennzeichnet (blaue Linien).