Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Anhand des folgenden Beispiels, welches Sie unter "$CADENAS/training/partdesigner/gewinde3.prj" finden, können Sie die Verwendung des Gewinde Features nachvollziehen.
Als Beispiel dient ein einfacher Stift:
Folgen Sie den Hinweisen in der Fußzeile:
Klicken Sie auf die entsprechenden Skizzenelemente und -bereiche.
Passen Sie Ihre Eingaben im Dialogfenster Parameter ändern an. Setzen Sie die angelegten Variablen.
Per Default ist DIN13 eingestellt. Ändern Sie evtl. den Wert mittels Listenauswahl.
Per default ist die Checkbox "def." gesetzt. Es wird ein Regelgewinde entsprechend der eingestellten Norm erzeugt.
Sofern Sie ein Feingewinde mit definierten Gewindesteigungen erzeugen wollen, deaktivieren Sie die Checkbox und geben den Variablennamen für die Gewindesteigung ('P') an.
Hinweis | |
---|---|
Bei einem Feingewinde muss in der Tabelle die Variable 'P' für die Gewindesteigung angelegt sein! Siehe hierzu auch unter Abschnitt 6.9.3.11.1.1.2, „Feingewinde - Varianten“. |
Wird nur bei bestimmten Gewinden wie z.B. DIN1 benutzt und ermöglicht eine weitere Spezifizierung.
Sofern Sie die zweite Checkbox aktivieren, können Sie die Abfrage ob Links- oder Rechtsgewinde auch über die Tabelle vornehmen. Tragen Sie in diesem Fall den entsprechenden Variablennamen in das Eingabefeld ein.
Alle Eingaben werden sofort im Sketch dargestellt.
Das Gewinde wird automatisch als kosmetisches Element gekennzeichnet (blaue Linien).
Zur Berechnung der Varianten wird die Variable 'P' = Gewindesteigung benötigt. Zeilenbeschreibung und Kerndurchmesser beispielsweise werden aus 'P' berechnet.
Mittels folgendem Ausdruck können durch Anpassungen verschiedene Ausgabetexte erzeugt werden.
NAME = GETTHREADTEXT(D,'DIN 13','',P,'NAME')
Verschiedene Möglichkeiten entnehmen Sie bitte den beiden folgenden Tabellen:
Ausgabetext
NAME = GETTHREADTEXT(D,'DIN 13','',P,'NAME') // ergibt z.B. M10x1
TYPE = GETTHREADTEXT(D,'DIN 13','',P,'TYPE') // ergibt z.B. M
KDI = GETTHREADTEXT(D,'DIN 13','',P,'KDI') // Kerndurchmesser Innengewinde
KDA = GETTHREADTEXT(D,'DIN 13','',P,'KDA') // Kerndurchmesser Aussengewinde
SIZE = GETTHREADTEXT(D,'DIN 13','',P,'SIZE') // ergibt z.B. 10x1
D | DIN 13 | leer | 'P' | Bezeichnung |
Gewindenenndurchmesser | Normbezeichnung | z.Z. nicht benutzt |
Über die Variable 'P' wird die Gewindesteigung aus der Tabelle ausgelesen. |
Modifiziert den Ausgabetext |
Legen Sie die entsprechenden Merkmalalgorithmen an.
Die Variable 'GEW' im Beispiel können Sie unter PARTproject -> Allgemein1 -> Zeilenbeschreibung verwenden.
GEW = GETTHREADTEXT(D,'DIN 13','',P,'NAME')
KDA = GETTHREADTEXT(D,'DIN 13','',P,'KDA')
Die folgenden Abbildungen zeigen die Darstellung im PARTdataManager mit verschiedenen Gewindesteigungen und die 2D-Ableitung.